OFweek
电子工程
网讯:据外媒报道,英特尔已将其下一代处理器和主板的上市时间提前。来自消息人士说法称,Haswell-E和X99 Express
芯片
组将于8月29日(周五)推出。
传英特尔29日发布Haswell-E(图片来自cnbeta)
媒体援引日本方面的消息人士Hermitage Akihabara的说法称,Haswell-E和X99 Express芯片组将于8月29日(周五)推出。同时,Hermitage Akihabara还指出,制造商们正在加大面向英特尔下一代处理器的主板的准备,而两款X99主板的照片也已经被Guru 3D和LinusTechTips曝光。
据了解,mATX版型的X99主板将是发布会的主打,该主板配备了三条PCI-Express 3.0 x16插槽、4条左右对称的DIMM内存插槽、6个SATA3 6Gbps接口、以及1个M.2存储器接口。此外,该主板的右上角还预置了电源和复位按钮,底部还提供了1个故障诊断LED指示灯。
mATX主板和ATX主板(图片来自cnbeta)
至于ATX大板,它将提供5条PCI-Express 3.0 x16和1条PCIe x4插槽、8组对称DIMM内存插槽、10个SATA3 6Gbps端口、以及2个M.2存储器接口,同时mATX主板上的电源/复位/LED故障诊断指示灯也都一应俱全。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、
Future
(富昌)、Avnet(安富利)、
Arrow
(艾睿)、
Chip1stop
、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04