详情页
首页>资料大全>企业资讯
创维推Geek LED电视:首用自主产权国产芯片
新浪    发表于   2014-08-21

   

创维发布Geek LED电视 

      8月20日上午消息,创维在京发布新一代“GLED(Geek LED)”系列4K超高清电视,GLED是国内首款采用中国自主知识产权的海思智能电视芯片产品,并采用LG Display提供的四色4K超高清液晶面板。据悉,首批GLED电视G8200系列将生产500台,其中49英寸售价为6999元,55英寸售价为9999元。

  创维Geek LED电视G8200系列采用四色4K超高清液晶面板,也就是在统红绿蓝三色的基础上增加了白色子像素,采用WRGB(白、红、绿、蓝)4色像素屏体,物理分辨率达到3840×2160。并应用广色域技术,提升了色彩饱和度,内置4K MEMC(29.89, -0.06, -0.20%)+技术,通过更快的背光扫描以及更精确的模拟插帧计算,有效解决了4K片源图像抖动的问题。配合4K增亮膜技术,G8200系列画质表现更加真实。

  这款电视特别的地方就在于其采用的自主知识产权智能电视芯片,这一芯片由创维与海思共同开发,并获批国家 “核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”重大专项,是国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中与载人航天、探月工程并列的16个重大科技专项之一,此次的GLED是此国家高科项目首次实现国产高端芯片应用于民用彩电设备并商业量产的成果,处于国际水平。

  而在智能操作系统方面,G8200系列采用“酷开”智能电视操作系统,操作界面采用大色块、大字体设计,适合用户在远处操控电视。同时具有零秒开机,零延迟页面加载和切换,而且无论是使用遥控器、手机、pad,还是键盘、鼠标,都能简单操控。用户还可通过首字母、微信、电视派等多种方式进行搜索,快速获得优质的影视资源。

  智能应用方面,G8200系列智能电视内置各类游戏、电视视频聊天、直通好莱坞等功能。今天创维还同时推出了一款内置游戏《未来英雄》,这是国内首款专为电视定制的4K射击类体感游戏。

  除了以上的三大亮点以外,创维G8200系列在音质表现方面也有提升,采用双低音喇叭和双向长导管设计,内置2根12cm的长导管,低音经过充分回绕后更有穿透性,立体环绕更逼真,意图让4K影院音效具有更强表现力。

  创维集团中国区域营销总部副总经理杨孝骏表示,此次之所以只生产500台GLED电视,并不是创维产能问题,而是受到G8200系列电视采用的我国自主知识产权的智能电视芯片产能所限,这次的Geek LED是要先提供给全国500位极客尝鲜。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 云汉芯城 Digikey Mouser