详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星GALAXY S5 4G+配置大曝光 搭载高通骁龙805
OFweek电子工程网    发表于   2014-08-21
  • 作者:Bee

    为旗舰机型推出多款后续版本一直以来都是三星重要的战略之一,而这一战略也被沿用在了GALAXY S5的身上。据外国媒体Sammyhub的报道显示,三星已经宣布将于8月23日在新加坡发布支持LTE-A网络的全新GALAXY S5 4G+手机,届时该机将由运营商SingTel定制推出。

    按照Sammyhub的介绍,GALAXY S5 4G+的主要卖点是加入了对新加坡运营商SingTel开通的LTE-A商用网络的支持,可以为使用者提供300Mbps的网络下载速率。除此之外,GALAXY S5 4G+在其他配置上与此前在韩国本土推出的GALAXY S5 LTE-A基本相符,同样搭载了主频为2.5GHz的高通骁龙805处理器。

    据悉,该机依然将沿用5.1英寸屏幕尺寸,不过该机的触控屏分辨率并未同步升级至2K级别,而是延续了全高清(1920×1080)分辨率的水准。GALAXY S5 4G+还拥有2GB RAM内存和16GB的存储容量,支持128GB的存储卡扩展。此外,该机还内置了1600万像素摄像头以及2800毫安时电池,支持IP67防水,心率监测和指纹识别等功能。

    三星GALAXY S5 4G+将由运营商SingTel定制推出,值得一提的是,三星金属旗舰GALAXY Alpha也将在新加坡推出4G+版本。由于Exynos 5430处理器基带 芯片 提供了对LTE Cat 6全面支持,所以GALAXY Alpha 4G+版本并不需要作出太多的改动。按照新加坡方面的说法,GALAXY Alpha 4G+版本有望在下月上市发售。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 元器件交易网 IC采购 芯片采购网