OFweek 电子工程 网讯:韩联社20日报导,根据IHS Technology公布的统计数据,三星电子(Samsung Electronics Co.)第2季系统半导体销售额季减9.6%至23亿美元、市占率下滑0.7个百分点至3.9%。另一方面,英特尔(Intel Corp.)销售额季增8.8%至118亿美元、市占率扩增至20%。高通(Qualcomm Inc.)销售额季增16.8%、市占率上扬0.7个百分点至8.3%。德州仪器销售额季增10.6%、市占率达5%。
分析师预期,金属外壳智慧手机Galaxy Alpha(注:配备20奈米行动处理器Exynos 5430以及LTE Exynos 303数据机)下个月的问世以及Galaxy Note 4(注:预期将配备行动处理器Exynos 5433)的发表可望提振三星系统半导体接下来的销售表现。三星电子执行长暨装置解决方案部门(包括记忆体、系统LSI、LED)负责人权五铉4月曾对员工表示,三星必须在系统LSI领域(特别是高阶应用处理器)多加把劲,如此才能在客户面前建立起半导体领导厂商的形象。系统LSI包括行动应用处理器(AP)、数位相机用影像感测器以及电视显示 芯片 。
三星整体营益已连续第3个季度呈现年减,2013年第4季、2014年第1季、2014年第2季分别年减6%、3.3%、24%。今年迄今三星电子股价跌幅约达8%、远不及KOSPI指数(上涨将近3%)。
另据彭博社报导,三星电子在4月宣布将先进的14奈米FinFET(鳍式场效电晶体)生产技术将授权给格罗方德(GlobalFoundries Inc.;GF)。根据IC Insights Inc.的统计,GF、三星去年在晶圆代工市场分别排名第二名、第四名。