详情页
首页>资料大全>企业资讯
飞思卡尔Layerscape 兼顾ARM和Power两种架构
中国电子网    发表于   2012-08-23

在近日召开的飞思卡尔2012技术论坛中国站,该公司高管称引入ARM架构后,将不会放弃原有的Power PC架构。

飞思卡尔新近推出的Layerscape是个与内核无关的、软件感知的架构,可满足网络基础设施OEM厂商所需的灵活性和可扩展性,帮助他们应对大量互连的设备、海量的数据集、更严格的安全要求、实时的服务供应和日益变幻莫测的网络通信模式。

Layerscape架构是一个全新的网络系统架构方法:一个以软件和编程能力为主的方法。它将高层路由决策中的数据包加速和转发操作模块化;简化了层与层之间的交互作用;采用同步的运行至完成(run-to-completion)模式;并使用标准的C/C++语言在整个架构内支持统一的编程框架。极大的编程灵活性和架构可扩展性可在网络上进行实时软控制、保护软件投资,并有助于确保不断演进。

首批基于Layerscape架构的两款QorIQ产品为LS-1和LS-2。这两款产品都是拥有2个ARM Cortex处理器内核,虚拟化支持,高级安全功能,一系列高级互连,一个通用的ISA和软件与引脚兼容性,可实现两个系列之间简洁流畅的应用迁移。

标签: OEM 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续