1、海思八核3GB运存:华为荣耀6
荣耀6手机是荣耀家族中的旗舰成员,也是2014年度全球智能手机市场的里程碑之作。该机搭载中国自主创新的全球首款八核4G Cat6 芯片 ——海思麒麟920,其超强的异构八核CPU和一流GPU,配以双通道3GB LPDDR3超大RAM内存组合,创造了高达40700的全球跑分成绩和全球快的300Mbps的快上网速度,由此也重新定义了4G手机;而其1999元的震撼性售价,更在4G手机市场创造了一个难以超越的价格标杆。
图为 华为荣耀6
突破了以往的荣耀系外观风格,荣耀6采用边角圆弧设计,一体化机身精选太空复合材质,历经高科技六层复合工艺雕琢而成,这不仅带来了的单手握感,同时彰显出精雕细琢的科技之美。配置方面该机也是顶级水准,其中,核心的就是它搭载了海思的八核处理器--麒麟920。这颗芯片是八核异构多处理CPU,采用i3传感器管理单元和Mali T628MP4的GPU,配合3GB RAM运行内存,性能表现出色。另外,华为荣耀6还采用了后置1300万像素+前置500万像素的摄像头组合,网络方面全面支持GSM/WCDMA/TDS/TD-LTE/FDD-LTE网络。
图为 华为荣耀6
编辑点评:
荣耀6不仅仅是荣耀品牌历史上具有里程碑意义的扛鼎巨作,同时也是2014年全球智能手机市场的具有划时代意义的一款产品。超强的异构八核CPU和一流GPU,配以双通道3GB LPDDR3超大RAM内存组合,带来无比畅快的性能体验,能够达到不可思议将近40000的跑分,这也是目前全球排名的跑分成绩。
2、高人气巨屏八核:酷派大神1S
酷派大神1S热卖不断,该机采用了7英寸的超大屏幕,显然也是当前手机中尺寸的一款,其“威慑力”也是非常强势。特别是该机还是酷派大神的升级版,在八核处理器“备货”上又增添了更优质的一面,主频2.0GHz的规格在当前也是凤毛麟角,而且性能水准的确是非常难得。而该机也是2000元内性价比相当高的跨界旗舰。
图为 酷派大神1S
酷派大神1S设有一枚1300万像素的后置摄像头,光圈可达F2.0,与之对应的是一枚500万像素前置镜头。在核心方面搭载了一颗主频2.0GHz联发科MT6592八核芯处理器,以及2GB RAM+16GB ROM的内存组合。该机正面拥有一块7英寸的超大屏幕,分辨率为1920*1200像素,显示效果非常出色。
图为 酷派大神1S
编辑点评:
酷派大神卖点就是八核处理器,虽然目前还没有什么应用针对八核进行优化,但是其性能已经相当可圈可点。