详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mac电脑与PC的九大区别[图]
cnbeta    发表于   2012-08-23

多年来,苹果的Mac电脑和其他PC之间一直都处于无休止的竞争之中。众PC一度占据统治地位,软件开发者总是优先考虑 Windows平台这点就是明证。然而,近几年,苹果在手机和平板电脑方面摧枯拉朽的劲头也提升了Mac电脑的地位,今天,我们已经很难找到只能在 Windows平台而不能在Mac电脑上运行的软件了。在微软即将重磅推出Windows 8之际,我们再次理清苹果Mac电脑和其他PC之间的几个重要区别,以帮助读者更清楚得选择更适合自己的电脑。

苹果:为设计自豪

苹果在其产品外观上花的时间大概是所有硬件制造公司中多的,所有细节,甚至包括电脑的内部结构看起来都很漂亮。

而其他PC的造型根据制造商的不同而不同,但是通常都没有Mac惊艳,不过,现在不少公司已经向苹果看其,PC设计越来越有抄袭苹果的嫌疑,比如戴尔版本的超级本。

Windows兼容的软件多

尽管Windows与苹果操作系统兼容软件的数量差别正在减小,但是有的软件仍然只能在Windows平台运行。比如微软Windows版本的Office功能比Mac版本的要多。还有一个例子是Auto CAD 软件。

Mac电脑更贵

平均来说,Mac电脑比其他PC要贵不少,在Bestbuy的网站上搜索一下,会发现目前即使后欢迎的超级本的价钱也比MacBook Air要便宜。

苹果还有不少超级贵的电脑,比如版本的配置了“视网膜”屏幕的MacBook Pro电脑,低配置的版本也要2200美元。

Windows更适合超级游戏玩家

由于采用Windows操作系统的电脑生产厂家实在太多,这些厂商往往会对旗下机型进行分类,几乎每一个主要的PC制造商都会专门推出适合超级游戏玩家的游戏电脑,这些机型拥有更强的显卡、更高的内存,可以满足大型游戏的配置要求。

而Mac电脑在这方面对游戏玩家不太具有吸引力,除非你愿意花巨高的价钱。

Mac电脑提供更好的售后服务

当你的Mac电脑出现问题时,你可以与当地的苹果零售店预约,到了那里,会有苹果的员工专门帮助你解决问题。如果问题不太大,通常不需要为此付费。

微软也有一些零售点,但是远远没有苹果零售店那么多。

两大操作系统看起来差别较大,但都操作简易

如果你想把电脑从其他PC换成Mac,,刚开始使用苹果的操作系统可能会不大习惯,但实际上,Mac操作起来没那么可怕。

与Windows的“开始”菜单不同,苹果操作系统提供一个“Finder”,你可以在这里找到所有的软件应用和文件,其实两个系统操作起来都不复杂。而且苹果的操作系统还有一个功能,那就是预置一系列有用的软件和应用,比如iPhoto、Mail、Garage Band、 iMovie等,Windows 也有各种类似的软件,但是似乎不如苹果的好用。

Mac拥有更强防病毒和流氓软件的功能

当然,Mac在防病毒和流氓软件方面的优势很大程度上是因为市场份额不够高,黑客“懒得”攻击。不过,随着Mac电脑越来越受欢迎,黑客们也开始提起兴趣。比如今年4月份的时候,Mac电脑就受到一种被称为“LuckyCat”攻击的威胁。

苹果近的“山狮”系统添加了不少安全功能,但是我们可以肯定的是,随着时间的推移,“山狮”还是会吊起黑客们的胃口。Windows在抗病毒方面一直臭名昭着,但如今看来,不管是Windows还是Mac电脑的操作系统,都需要在安全上再下功夫。

其他PC可选硬件范围更广

这还是由生产其他PC的硬件制造商更多这一优势决定的,用户可以选择的机型和品牌都更多。微软只开发软件,惠普、宏基、联想、戴尔等公司来制造硬件,这样自然而然就产生了更多的硬件排列组合,对于预算各异的用户来说,都可以选择一款适合自己的PC。苹果不只开发软件,还制造硬件,所以从这个角度来说,如果你想买一个Mac电脑,你的选择比较有限。

当然,如果你自己就是个超级发烧友或是黑客本人,你可以自己打造一台个性化的“Hackintosh”,或者一台运行苹果操作系统的传统PC。

两者的优点都想要?Mac电脑也可以运行Windows系统!

Mac电脑可以通过一台实体电脑或者其操作系统本身来运行Windows系统。每一台Mac电脑都有一个内置的程序叫做“Boot Camp”,你可以通过这个程序在你的Mac电脑上安装一个Windows系统。如果你愿意,你可以将你的硬盘空间分开,一部分分给你的Windows系统,一部分分给Mac OS X系统,这样你就可以在一台电脑上运行两个操作系统了。

标签: ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续