详情页
首页>资料大全>企业资讯
MacBook不再是选择 微软全新SurfacePro3评测
OFweek电子工程网    发表于   2014-08-25
  • 作者:马承平

    8月22日随着5月20日微软在美国发布了全新SurfacePro3平板笔记本电脑后,这个拥有12英寸视网膜级别触控屏、全新3:2比例2160x1440屏幕分辨率、仅有9.1mm厚度800g重量的它,几乎在全方面超越了前作10英寸的SurfacePro2,也因为其具备足够办公应用的硬件配置令其成为苹果Mac产品的竞争者。

    除了出众的12英寸2K级别触控屏幕、轻巧机身外,可实现150度倾斜、书写自如的标配触控笔、预装Office办公软件以及扩展性增强的扩展坞配件等等都是可圈可点的。当然,已经到了第三代的Surface产品,微软必定在设计初衷上积累了不少经验与想法,除了这些可以表面看到的优势外,究竟产品内在体验如何,经常被提及的可替代笔记本电脑办公以及超长9小时续航是否完美,就需要笔者来为大家逐一解读。

    整机外观轻薄时尚

    都说全世界的平板电脑都长得一个样子,区别就是其Home键的LOGO,这款微软全新SurfacePro3也一样,如果没有屏幕底端的Windows徽标是不是你也不知道这是何方神物?

    连接上键盘盖(SurfacePro3键盘盖共有四种颜色供用户选择,分别是黑色、红色、蓝色、紫色)以及搭配触控笔后,这款SurfacePro3是不是有了笔记本电脑的意味。经过一段时间的体验后,笔者发现全新键盘盖的操控感更舒适,特别是触控板区域,无论光标移动还是多点手势都很出色,在不需要较高精细度的使用环境下完全可以取代鼠标的作用。

    从上两张图可看出这款SurfacePro3具备150度倾斜角度,与上一代产品相比能让你在双腿上使用时变得更灵活自如。

    整机亮银色的一体式支架,让时尚与科技无缝接轨。打开支架解放双手就能让你的SurfacePro3有了更广泛的用途。

    如此的角度是不是你正在寻找的,除了观看视频,演示PPT,搭配书写自如的触控笔,让SurfacePro3又变幻为一个方便书写记录的手写笔记本。

    此番评测的SurfacePro3的外包装盒以及键盘盖盒子都很完好,笔者也将其展示给大家,与上一代包装盒相似,只是这里数字3很简洁的告诉用户Surface已经来到了第三代。

    SD读卡器依然缺失 一个USB不够用

    下面我们就来近距离了解下这款拥有笔记本性能、12英寸平板外观的它机身端口是怎样预留的。

    屏幕上方预留有前置500万像素HD摄像头、立体声麦克风,方便用户视频采集以及视频会议用途。

    机身两侧预留的具有Dolby音效的立体声扬声器

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: Onlinecomponents Master 安富利