详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星Mega 2配置曝光 搭载自家四核处理器
机锋网    发表于   2014-08-25
  除了三星Note系列新旗舰即将发布,日前又有一款三星中端手机被曝光出来。新款三星中端机GALAXY Mega 2除了硬件有所提升外,还将搭载三星新款四核处理器,硬件表现不俗。

  据外媒消息,三星中端手机GALAXY Mega系列即将推出第二代产品——三星GALAXY Mega 2,该机的代号为“Vasta”,采用6英寸720×1280 TFT显示屏,并搭载三星未发布的1.4GHz Exynos 4415四核处理器,集成533MHz Mali-400MP4 GPU。

  此外,这款手机还会采用210万像素前置摄像头和800万像素后置摄像头(具备自动对焦和LED闪光灯),搭载Android 4.4 KitKat和2800毫安时电池,其他功能还包括FM Radio和VoLTE等,作为一款中端产品,性能表现不俗。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Arrow Chip1stop Future