详情页
首页>资料大全>企业资讯
软硬搭配体验更佳 浅谈国产手机操作系统
太平洋电脑网    发表于   2014-08-25
  或许是意识到即使有高档的食材也未必能烹饪出美食,有极强的硬件也改变不了安卓卡顿的现状,也可能是因为国内厂商都开始怀疑雷布斯说的“没有高配置 谈体验都是耍流氓”这一理念。在这个高通迟迟拿不出骁龙805处理器的秋天,从号称“可为手机减重十克”的MIUI 6单独发布到“比明天更精彩的是大后天”预热已久的Flyme4.0,一众国产厂商纷纷将目光集中在了优化自家的手机操作系统上。正所谓“软硬搭配”才能 “干活不累”,在硬件已然同质化的今天,唯有在手机操作系统上做出新意,才能在一众厂家之中脱颖而出。那么今天,小编就和大家一起来聊聊国内厂商的那些独 特的手机手机操作系统。

  一,小米 MIUI

  作为国内成功的手机操作系统之一,MIUI的每一版大改动都能够成为全民议论的重点。可能是因为“一块钢板的富士康之旅”未能为小米吸引到足够的眼 球,亦或是雷布斯下定决心要打造自家完善的生态系统。因此这一次,小米为全新的MIUI6召开了单独的发布会,可见小米对MIUI的关注已然上升到了一个 全新的高度。


全新的MIUI6

  正所谓一千个米粉和一千个米黑的眼里自有两千个MIUI。成名已久的MIUI永远都是“惊喜与槽点齐飞,苹果与安卓共色”。早年秉承着“为发烧而生”的 信念,MIUI坚持每周一更,带来了大量功能(其实很多都是华而不实)的同时也造就了系统的臃肿。这一次的MIUI6,高举内容才是本质的大旗,不负众望 的采用了全新的扁平化设计,通过色彩衬托内容,加入了多种全新的动画。然而,全新的设计在带来美感的同时也带来了无尽的争论,MIUI6和IOS7真 的在外观上可以说是“傻傻分不清楚”。至于是借鉴还是借鉴过头,就看各位读者怎么想啦。

  
苹果即视感的指南针界面

  就事实来说,MIUI如今已拥有7000万的激活用户,能做到今天这个地步,是一定有其过人之处。如MIUI6里采用的全局搜索,可在桌面任意位置上滑 呼出。又如极为接地气的黄页功能,通过整合合作伙伴的资源而对各类号码进行识别,减少拨打电话中繁杂的步骤,为使用者提供极大的便利。但就小编来 看,MIUI6的进步只能算一次量变而远非质变,是围绕用户体验做的诸多细节的改动和优化。其实MIUI6发布的背后还隐藏着一盘很大的棋,那就是实现手 机、电视、平板等硬件设备的打通,构建起一个“硬件+软件+内容”的小米帝国。只是MIUI终究是基于安卓的修改版。小米的未来能否如愿,只能拭目以待 了。

  二,魅族 Flyme

  小编一直觉得Flyme的中文翻译是“带我装X带我 飞”,而在魅族官方论坛逛了一圈后这种感觉尤为强烈。Flyme作为国内早的一批第三方安卓手机操作系统,可谓成名已久。同MIUI坚持每周更新一次为 用户提供各种功能的“加法”准则不同的是,Flyme一直坚持做减法,不简单的迎合用户。如果MIUI是个花枝招展,多情的少妇;那Flyme就是个清 新,纯情的邻家女孩。相比于MIUI的“臃肿”,Flyme可谓精简的多。进入Flyme设置界面你不会看到多到因为太多而不容易找的设置项目。 Flyme没有太多花哨的功能,它只给你它认为有用的功能(这一点有点像苹果)。所以Flyme不是把决定权交给你而是帮你做了决定,给你的就是你会用到 的功能。

  只可惜和苹果这个世界级的老师相比魅族差的实在是太多太多了。对于Flyme霸道的把控已然造就了很多问题,就像独创的被无数 人诟病的SmartBar(版的手机操作系统中可以设为隐藏)。又如不重绘图标,导致新装应用的图标在手机界面上显得极为混乱不堪,和魅族大力鼓吹的 侘寂界面风格相差甚远,极不和谐。

  好在如今,魅族已经渐渐意识到这些问题。从年初的黄章重新出山到如今Flyme开始适配各大旗舰机 型,Flyme已经渐渐开始走一条开放的道路。通过开放来吸引更多的用户使用,通过开放来广泛吸收各界的声音和建议。如今Flyme 4.0即将发布,这一次开放的魅族会为我们带来哪些改变,就让我们拭目以待吧。

  
Flyme 4.0

  三,华为 EMUI

  早在今年的7月份,EMUI3.0的预览版就已经发放。如今来看,EMUI3.0版相对于之前的版本有很大的改变,加入了许多人性化功能。如“懒人模 式”,开启懒人模式的重力键盘之后,在出现键盘输入的界面下只需把手机屏幕向左或向右倾斜,键盘界面和下方的虚拟触控键就能朝着对应的方向倾斜。又如生活 黄页功能(和小米又打了一场抄袭的口水帐),支持274个城市、12类生活服务信息查询,包括电话充值、余额查询、快递查询等。当然引人注目的还是亲情 关怀功能,允许用户对手机进行远程控制。试想对家中不熟悉智能机的老人来说,这是一项多么便捷的功能。只是这项功能如今只能用在华为手机之间,并未开放给 其他安卓手机,不得不说是一大遗憾啊。


EMUI 3.0

  四,vivo Funtouch

  Fun是一种智慧而乐观的生活态度,代表了年轻一代想象力和创造力的完美结合,而Touch则是直观的触摸定义,可见,vivo想要带给大家的,是一种充满乐趣与享受的高品质智能生活体验,时刻伴随着无限的惊喜和时尚的品味。

  Funtouch全新的UI变得扁平化,与原来vivo的系统相比,给人清新的感觉。新加入很多充满了人性化的功能,例如轻敲屏幕点亮,又如情景音乐, 通过生活定义音乐,将音乐融入生活之中。当然赞的是时间轴功能(这次借鉴了Facebook),以时间为中心,将常用,有用的信息及时展现在眼前,保 证你不会错过任何一个重要信息。

  
极赞的时间轴

  五,锤子 Smartisan OS

  情怀是什么?情怀就是当世界都追寻扁平化的时候,毅然坚守拟物化的道路;情怀就是当全民都能换壁纸的时候,坚持以全新格式九宫格傲然于世;情怀就是当全世界都只关注正常人使用习惯的时候,毅然为强迫症患者设计完全对称的手机。什么是情怀,这就是情怀。

  或许是过于相信乔布斯说的“我卖的是iOS,只是将它装进一个叫iPhone的盒子里”这句话了,老罗从一开始就将锤子OS定为自家手机的卖点。不能否 认锤子OS在设计上有其独到的一面,独特的九宫格,独特的对称设计。重绘的1000多个图标,在九宫格下看起来更加和谐。在情怀的激励下,锤子OS做出了 许多充满人性化的功能,独特的下拉悬停,抢拍功能,短信取消发出等,为消费者带来了便利。

  
独特的九宫格

然而情怀也有弊端,锤子操作系统至今还是以点按为主。这在小屏手机时代自然是没有问题,可如今大屏横行,难道滑动不是更好的选择吗?而且在全民走向扁平 化的时代,一味坚持拟物化就一定正确?就小编来看,如果你是一个喜欢尝试新鲜事物的人,那锤子手机一定是适合你的。但如果你已经习惯了“普通”安卓机,那 还是只围观一下就好,毕竟这可是全球部买情怀才能送的手机啊。

  在“核战”硝烟渐渐消散的今天,操作系统已经成为了新的争夺点。其实 就小编来看,在安卓这一大框架下,能把电池管理系统优化好的,必能拿下市场。就像HTC近发布的W8,和M8一样的配置却能比M8多使用50%的时间 (要是静待机时间会更长)。未来的移动端战争,必定是以软件优化为主。鉴于中国的特殊国情,原生安卓没有活路,这就给了国产厂家更多的机会。能努力优化细 节,做的更接地气的厂商必能脱颖而出。至于谁能成为未来中国手机的霸主,时间一定会给我们答案的。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: IC采购 芯片采购网 ICKey