详情页
首页>资料大全>企业资讯
国产操作系统的春天来了吗?
电子信息产业网    发表于   2014-08-25
  近日,中央国家机关政府采购中心发布了一份通知,要求入围中央机关采购范围内的所有计算机类产品,均不允许安装Windows 8操作系统。
中央国家机关主要包括国务院各部委、各直属机构、办事机构、直属事业单位、有关人民团体。虽然这些中央机关的采购规模有限,但是形成的示范效应不容忽视,极有可能带动地方政府部门也禁止Windows 8操作系统。所以这份通知,为非Windows 8操作系统、非微软操作系统打开了一扇极为重要的市场大门。
那么,除了Windows 8,目前的市场上还有什么操作系统可以用,且能够纳入政府机构采购的范围?一个是各类国产品牌的linux操作系统,这些操作系统在普通大众、各类行业领域的市场上基本不可见,经常被专业人士指责为套上某国外商业公司linux发行版的外壳,贴上自己的品牌,就变身为所谓的国产操作系统,还被评为“又贵又不好用”。而不好用的原因是这些国产linux操作系统的核心开发代码并没有掌握在自己手中,当系统运行不稳定或出现毛病时,这些厂商经常束手无策;第二是这些国产linux操作系统显然都属于“阳春白雪”,在其之上开发的各类应用软件少之又少,严重地影响了使用者的办公、学习和娱乐。
除此之外,还有一些知名的国外linux系统商业发行版以及苹果或谷歌的操作系统。现在国家并没有禁止采购红帽linux、乌邦图(ubuntu)、苹果iOS、谷歌Adroid,但是这也并不意味着这些系统在当前国家强调信息安全的形势下就能自由使用,因为毕竟它们是国外的操作系统,不是国产操作系统,这道槛越不过去。
ubuntu可以说是现在全球数一数二的linux发行版(或称为社区版),因为ubuntu在技术上和合作模式上更加开放,所以目前国内有机构和ubuntu合作推出“优麒麟”操作系统,这是一个汉化版和加强版。但是“优麒麟”并非完全的国货,其本质还是ubuntu,而ubuntu的背后同样是有国外的商业运营公司。想将ubuntu改造后的操作系统“优麒麟”视为国产操作系统,无论是从事实上还是从感情上,都行不通。
所以,目前尴尬的是,市场上基本无国产操作系统可用,而拿出一个可用的国产系统又迫在眉睫。研发操作系统是艰巨的工程,要耗费大量的人力、物力和时间,没有相当的财力、人才和技术实力的公司,轻易不会接下此活。目前的问题是两个,一个是国产操作系统该走何种技术路线,另一个是谁来研发国产系统成功的希望更大。
对于个问题,业内普遍的共识是通过开源软件的方式快速形成自己的操作系统。与传统开发方式相比,开源软件通过开源社区实现技术的更新与传播,技术资源丰富,获得相对容易,开发成本低。充分利用开源软件有利于我国企业形成自有技术体系。
但同时,开源软件也有其缺点:首先,一些开源许可证是允许厂商在开源软件中包含技术专利的,如果不仔细鉴别,可能陷入新的知识产权风险;其次,开源软件社区是开发者自发构成的,组织形式不稳定,可能存在技术“断供”的风险;后,相对于成熟且有售后保障的商业系统,开源系统的可靠性相对较低。因此,选择何种开源软件、哪些自主研发,需要极为谨慎和周密的考量。
对于第二个问题,现在呼声比较大的是互联网企业、华为、CEC等有核心技术创新能力、本源性创新能力的大企业。有呼吁腾讯、奇虎360站出来做国产OS的声音,也有阿里云OS、百度云OS的实际行动,但是显然先行动者并不意味着占领了先机,从阿里云OS和百度云OS的举步维艰就可看出。所以大企业们在研发国产操作系统上基本是从不轻易发声。那么这就需要国家、相关机构下工夫去做他们的工作,切中他们的痛点,改变当前资助项目的方式,让大企业自发地、主动地、发自内心地喜欢和愿意去干研发国产系统这件利国利民的大事儿。







ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Arrow Chip1stop Future