Keysight科技公司宣布,为一些示波器新增频域分析(FDA)选件。据介绍,该选件允许用户在频域扩展示波器的分析能力,该软件带来了一系列Matlab的工具,进一步提高Keysight的分析能力,适用于实时示波器的用户可扩展的频谱/频域分析。
FDA选件可在Keysight的Infiniium和InfiniiVision系列示波器中使用,利用该选件,工程师可使用示波器捕获实时信号,并显示信号在频域中的情况,同时还可执行关键的频域测量。选件内含用户可扩展的源代码,此外,Keysight提供了大量的Matlab软件工具,这些工具可进一步延伸应用软件功能,充分满足目前和未来的测试需求。
据悉,FDA选件提供了系列功能,以解决频域分析挑战:包括功率谱密度(PSD)和频谱可视化,常见于频谱分析仪和频域分析软件;频域测量,包括PSD的相关峰值测量,如占用带宽,信噪比,总谐波失真(THD)的应用频域测量;无杂散动态范围(SFDR)和频率误差。
此外,通过应用程序,可支持示波器重复配置和测量,以及可选的其他 SCPI 命令用于进行更高级的仪器设置;在附加自定义信号处理插入命令之前,可实现频域可视化,并根据需要,提供更更深入分析。此外,还提供了在Matlab软件的时域数据的实时或采集后分析等功能。