详情页
首页>资料大全>企业资讯
MIPS Aptiv™ 微处理器当选“2012 年度创新产品”
EEWORLD    发表于   2012-08-23

为数字家庭、网络、移动和嵌入式应用提供业界标准处理器架构与内核的领导厂商美普思科技公司 (MIPS Technologies, Inc)今天宣布,该公司的新一代Aptiv™处理器在嵌入式计算设计(ECD)杂志首次举办的年度创新产品评选中获得“2012年度创新产品”大奖。在6月份ECD杂志公布的60多项提名产品中,Aptiv微处理器终获得ECD编辑们的青睐,当选为终的优胜者。

MIPS的新一代Aptiv微处理器内核产品包括超高性能的proAptiv™系列、多线程interAptiv™ 系列、以及高效率microAptiv™ 系列,能以三种不同的性能等级实现家庭娱乐、网络、移动和嵌入式应用等各种产品的创新开发。

ECD杂志总编Warren Webb表示:“在众多的提名产品中,我们必须选出一件代表性的杰出产品,并且是我们的读者有可能使用的。我们寻求的创新产品,是能通过节约成本、提升性能或缩短上市时间等为嵌入式设计社区带来正面的影响。Aptiv微处理器能获得我们的青睐,因为它是一项创新的新款产品,同时我们认为它将在嵌入式计算设计领域扮演重要角色。”

MIPS 科技营销副总裁 Gideon Intrater表示:“我们非常高兴新一代Aptiv微处理器被选为ECD杂志的‘2012年度创新产品’。这个奖项是对MIPS杰出工程团队成就的奖赏。我们对于Aptiv内核具有的能力非常振奋,它们能协助客户在激烈的市场竞争中实现差异化并取得竞争优势。”

八月份的ECD杂志是该刊的年度设计资源指南,Aptiv产品将出现在封面故事和特别创新产品专栏中。


 

标签: MIPS E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续