OFweek
电子工程
网讯:投资银行 Cowen and Company 分析师 Timothy Arcuri 近日发布报告表示,作为苹果重要的部件供应商,同时又是强劲竞争对手的三星,将会回归新一代 iPhone 的供应链。iPhone 6 的动态随机访问存储器(DRAM)可能将出自三星。
其他同样为 iPhone 6 供应 DRAM 的厂商还包括 Micron 和 Elpida。DRAM 是苹果 A 系列
芯片
内部的系统内存,在 iPhone 5 的 A6 芯片中为 1GB,iPhone 5s 的 A7 芯片中同样是 1GB。目前还不知道 A8 芯片中的 DRAM 大小将为多少。
RAM 如果增加,那么应用在后台就可以运行的时间更长;Safari浏览器也可以一直打开网站缓存,从而不需要重新加载,不过系统 RAM 增加的影响之一就是设备掉电速度会更快。
Acuri 认为今秋大部分 DRAM 市场将会被苹果所占据,因此 9 月份该市场的总体价格可能会增长 3% 到 5%。
2012 年批 A6 芯片中的 DRAM 就是三星生产的,不过消息称苹果很快就停止与三星的合作,并让东芝、Elpida Memory 和 SK Hynix 等填补了空白。去年在 iPhone 5s 和 iPad Air 拆解中 DRAM 来自 Elpida。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(
贸泽
)、Element14(e络盟)、Wpi(
大联大
)、Future(
富昌
)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04