详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星GALAXY Mega 2亮相马来西亚
OFweek电子工程网    发表于   2014-08-26
  • 作者:王杰

    近日,三星GALAXY Mega 2获得国内入网许可后,关于它的配置参数铺天盖地而来。近日这款配备1280*720的6.0英寸TFT屏幕,搭载1.5GHz的四核处理器和1.5GB内存,8GB内置储存的GALAXY Mega 2现身马来西亚网站SenHeng。

    根据此前消息称三星GALAXY Mega 2将会推出两版本,其中一款搭载1.4GHz Exynos 4415四核处理器,集成533MHz Mali-400MP4 GPU;还有一款搭载高通骁龙410处理器,主要特色是采用台积电28nm LP工艺制造,拥有1.2GHz的主频速度,并集成了Adreno 306图形 芯片

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 Arrow Chip1stop Future