新增Cryptography Research的差分功率分析专利许可。大幅提升关键性通信、工业和国防应用的安全性,专利解决方案提供了DPA防御攻击能力 。
致力于提供功耗、安全、可靠与高性能半导体技术方案的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布已从Rambus公司属下Cryptography Research获得其现有差分功率分析(Differential Power Analysis, DPA)专利许可的延期,这项专利许可延期可让美高森美继续使用Cryptography Research专利的突破性DPA对策产品组合,提供业界的第三方处理器和FPGA安全启动解决方案。
美高森美是目前拥有使用DPA对策专利许可的主要FPGA企业,并已经在SmartFusion®2 SoC FPGA和IGLOO®2 FPGA器件中实施了DPA-resistant安全编程和启动协议。美高森美现在可将这些美高森美器件的安全启动保护扩展到同一系统中使用的其它第三方MCU、DSP、GPU和FPGA器件中。美高森美现在正与主要客户洽谈安全启动解决方案,并提供在美高森美具备标准加密功能的SmartFusion2和IGLOO2 FPGA上运行的解决方案作为参考设计。
美高森美市场营销和业务运营副总裁Bruce Weyer表示:“防止在启动和应用代码中持久的恶意软件植入现已变得前所未有的重要,监视控制与数据捕获(supervisory control and data acquisition, SCADA)系统、路由器和数据通信系统共同管理世界上的工业和通信基础设施,而这些威胁可能是灾难性的。此外,美国政府和国防承包商正在寻求通过扩大国外军火销售,以分担国防系统的成本。这些国防部承包商正在寻找方法来保护其先进的技术系统的安全,防止逆向工程和开发,从而使这些产品能够安全地出口。而我们的安全启动解决方案是提供这种保护的重要安全层。”
Aberdeen集团指出,到2020年大约有500亿台设备将会联网,这些设备不仅必须安全,而且还得在DPA防御方面保持安全。只因一台设备或系统声称满足了高级加密标准(Advance Encryption Standard, AES)要求,并不一定意味着它是安全的。美高森美的DPA对策解决方案通过保护存储在系统中的密匙以避免侧面渠道攻击,从而提高系统的整体安全性。
Rambus公司属下Cryptography Research的首席科学家Paul Kocher表示:“通过扩展这项许可,美高森美和客户可以帮助保护用于关键性工业、通信、网络和国防应用的大量处理器和FPGA器件,其中许多仍然易于受到DPA攻击。当围绕侧面渠道攻击的安全性问题仍然继续发生,扩展用于启动阶段FPGA器件和处理器所需的功率分析保护功能是迈向保护整体系统安全的重要一步。”
美高森美拥有能够提供这种增强性安全启动解决方案的独特地位,这是因为美高森美除了拥有市场上安全的FPGA器件,还提供一款名称为WhiteboxCRYPTO™的允许安全执行标准加密算法的软件产品。
关于差分功率分析攻击
DPA 是一项险恶且功能强大的技术,采用这项技术,黑客通过从外部监测器件操作密匙时消耗的瞬时功率,从电子器件中提取加密密匙等秘密。CRI安全启动是一项高效的安全措施,确保例如微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)、图形处理器(GPU) 或可编程逻辑器件(FPGA)等可编程器件在执行可信代码时不会被篡改或改变。
关于SmartFusion2 SoC FPGA
SmartFusion2 SoC FPGA在内部集成了可靠的基于快闪FPGA架构、一个166 MHz ARM® Cortex™-M3处理器、先进的安全处理加速器、DSP模块、SRAM、eNVM和业界所需的高性能通信接口均集成在单一芯片上。美高森美公司的SmartFusion2 SoC FPGA是设计用于满足对先进的安全性、高可靠性和低功耗的关键性通信、工业、国防、航天和医疗应用的基础要求的器件。
关于IGLOO2 FPGA
美高森美公司的 IGLOO2 FPGA 器件通过提供基于LUT 的架构、5G收发器、高速GPIO、RAM 模块、高性能存储器子系统,以及DSP 模块,采用具有差异性的经过成本和功率优化的架构,延续了公司满足现今成本优化 FPGA 市场需求的重点策略。与前代器件相比,新一代 IGLOO2 架构提供了高出五倍的逻辑密度和超过三倍的架构性能,并且结合了一个非易失性基于快闪的架构,与其同级的其它产品相比,具有数目的通用 I/O、5G SERDES 接口和 PCIe Endpoint 功能。IGLOO2 FPGA 提供业界的功能集成,以及低功耗、可靠性和先进的安全性。