南韩半导体大厂SK海力士(SK Hynix)将重整业务组织,将DRAM、NAND Flash、CMOS影像感测器(CIS)等三大事业群分开各自营运,事业群自行加强竞争力,而SK海力士将把事业重心放在NAND Flash上。
SK海力士近来重整CEO底下设置的未来技术研究院、研发部门等研发组织,并分为未来技术研究院、DRAM研发部门和NAND Flash总括本部。简言之,研发部门旗下分割成DRAM研发本部和NAND Flash研发本部。
过去Flash和CIS行销小组也重整为Flash行销小组。 CIS行销本部整并入CIS事业部。 SK海力士在DRAM市场上地位稳固,未来将加强NAND Flash的事业力量。
SK海力士内部人员表示,各事业独立营运,可加强各自的事业竞争力,因此7月进行了业务改组。 SK海力士将集中培育NAND Flash事业。
SK海力士上半年连续2季营业利益突破1兆韩元(约9.7亿美元),刷新历年营业利益纪录。 SK海力士地2季营收3.92兆韩元、营业利益1.08兆韩元,各季增5%和3%。然而NAND Flash的销售,仍不到整体营收比重的2成。
外电引用市调机构IHS iSuppli资料指出,第1季SK海力士的NAND Flash营收为5.92亿美元,市占率10.4%,排名全球第四名。 SK海力士为培育NAND Flash事业,5月购并美国Violin Memory的PCIe卡部门,接着又购并白俄罗斯Softeq开发公司的韧体事业部,过去3年间,NAND Flash事业购并案例达5件。
SK海力士原负责系统芯片事业的系统IC事业部,将转换为CIS事业部。 SK海力士曾公开培育系统芯片事业计划,然目前尚未有次世代策略产品出炉。 SK海力士内部人员表示,因目前还没有决定要生产哪一项产品,为避免误会,决定变更事业部名称。暂时会将焦点放在CIS上。