OFweek
电子工程
网讯:智能手环发展至今早已不是一个新鲜的玩意儿,不过这些以运动健康功能为卖点的产品往往难以让消费者对它们产生更多兴趣。不过,近期一个名为QBracelet的智能手环可能要改变人们之前的看法了:它只有一个简单却十分实用的功能——充电。
QBracelet采用金属材质制成,质感十足。它外观十分时尚、精简,并内置了1160mAh的锂电量;相比于电池容量为1440mAh的iPhone5S,它能够提供80%的额外续航。同时,QBracelet将有lighting和通用microUSB两种接口可供选择,二者售价相同,适配于绝大多数的移动设备。
QBracelet共有磨砂黑、亮黑、亮金、哑银和亮银等多种颜色可供选择,同时用户还可以根据手腕的尺寸来选择S,M,L三种型号,每种款式、型号的价格相同。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(
安富利
)、Arrow(
艾睿
)、Chip1stop、Onlinecomponents、
Master
等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04