详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD小花招:八核功耗95W怎么能做到?
OFweek电子工程网    发表于   2014-08-27
  • 作者:上方文Q

    AMDFX系列处理器已经沉寂太久了,前一段在上海ChinaJoy上宣布的FX-8300就是把去年的玩意儿拿出来扔给网吧而已,不过在日前的ATI30年纪念活动上,AMD终于又宣布了三款新品,虽然依旧是老架构,但也有些新花样。

    三款新品都是八核心,打桩机架构,二级和三级缓存缓存各8MB,AM3+封装接口。

    “FX-8320E”的加速频率和现有FX-8320一样都是4.0GHz,基础频率未公布可能也是3.5GHz(AMD现在无论CPU还是GPU都不肯说基础频率了),但是热设计功耗从125W降到了95W。

    “FX-8370”自然就是FX-8350的升级版,加速频率从4.2GHz努力提升至4.3GHz,热设计功耗保持在125W,但基础频率依然是个谜,有人猜测也会小幅升至4.1GHz,但也有人认为会停留在4.0GHz。

    “FX-8370E”就是它的节能版,热设计功耗来到95W,但依然保持了4.3GHz的加速频率。

    大家应该注意到了:没有字母后缀的都是125W,带着个E的则是95W,特殊之处在于标准版和节能版的频率完全相同。节能版往往都是通过降频实现的,AMD这又是如何做到的?

    经过挖掘发现,AMD使了点小花招,通过限制频率加速时间来控制功耗,也就是节能版跑更高频的几率大大降低了。这可要比直接降频好多了,对性能的影响更小。

    AMDFX系列高端产品规格表:

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 富昌 Avnet Arrow