详情页
首页>资料大全>企业资讯
三运营商4G用户悬殊 流量经营或成变量
21世纪经济报道    发表于   2014-08-28
  
  见习记者陈宝亮北京报道

  正式商用8个月,中国4G用户突破3000万大关。但是,站在4G聚光灯下的还只有中移动(61.74, 1.22, 2.02%)一家运营商。

  8月26日的中国互联网大会上,中国移动市场部副总经理徐刚介绍:“中国移动4G用户数已经达到3000万。”两个月之前,这一数字还只有1400万。两个月之间,中移动4G用户数暴涨1600万。

  而资料显示,中联通4G用户数约为99.5万;于7月份刚刚启动4G手机服务的中电信则没有公布其用户数,但引人注目的是,因为中移动4G来势凶猛,中电信2014年1-7月移动用户数已减少554万。

  自4G商用以来,中移动独领风骚,大有当年2G时代的一家独大之势。

  中移动一家独大

  三大运营商4G发展的差距在意料之中。

  2013年12月4日,工信部向三大运营商颁发TD-LTE商用牌照,正式开启了中国的4G时代。但当时,只有中国移动在12月18日正式启动了4G手机服务,电信、联通基本把TD-LTE定位于“流量卡业务”。就在半月前的2014移动互联网国际研讨会上,中国联通(16.93, 0.08, 0.47%)副总经理张钧安还在不经意间把TD-LTE称之为“竞争对手的4G”。

  直至2014年6月25日,工信部批准电信、联通在16城市开展LTE FDD和TE-LTE混合组网试验,电信、联通才正式启动4G手机服务,以FDD LTE开展4G手机业务试点。而此时,中移动4G商用已半年之久,其基站数、终端种类、覆盖城市、用户数已遥遥。

  公开数据显示,中国移动目前共建设4G基站41万、覆盖超过300个城市、在网4G终端种类为242种。2014年1-6月,中移动共新增用户2341万,其中4G用户为1394万,占新增用户比为59.5%。虽然4G用户占总用户比值较低,但据中国移动总裁李跃介绍:“移动4G用户ARPU(平均用户月收入)为平均值的3倍、4G用户DOU(平均用户流量)是普通用户的10倍。”目前,中移动4G用户月均流量约为730M。

  相比之下,中联通目前共建设4G基站6.34万,其中TD-LTE基站约0.54万个,FDD LTE基站5.8万个,且目前FDD网络仅覆盖16个试点城市,覆盖用户远远少于中移动。此外,联通定制4G终端总计28台。不过,从全球产业链来看,FDD产业链成熟度仍然要于TD-LTE,目前全球4G终端90%支持FDD模式,终端并不会成为联通的弱势。

  2014年3月18日,中国联通启动“4G/3G一体化战略”,宣布将全国3G网络升级为HSPA+ 42M网络,通过4G/3G组合方式与中移动展开竞争。但即便如此,中联通4G/3G基站总数为49.1万,堪与移动4G基站数持平。截至6月30日,中联通4G/3G一体化用户约为99.5万。

  而中电信情况不乐观。目前,中国电信(57.03, 1.06, 1.89%)共建设4G基站约为9万个,支持电信4G的在网终端仅20款。真实情况可能更为堪忧,上海电信官网显示,目前上海电信主打发售的4G终端仅7款,分别来自华为、中兴、三星、HTC,均价为2800元,而中移动在网千元4G手机约200款,中国移动董事长奚国华不久前曾表示:“很快会出现700元档、500元档的4G手机。”

  两种制式牌照发放的时间差给中移动营造了半年黄金窗口,使得中移动4G发展突飞猛进,而电信、联通暂时难以望其项背。

  追赶网络、终端差距

  庞大的资金优势,是中移动4G突飞猛进的关键因素。2014年上半年,中移动总计资本开支838亿元,其中328亿用于4G,占比39%。相比之下,中电信、中联通总资本开支分别为:201亿、230亿。

  而下半年,中移动仍会在4G上“大把砸钱”。不久前公布的2014年半年报显示,中移动下半年资本开支约为1414亿,其中将有421亿用于4G建设,而电信、联通下半年资本开支总计分别为:602亿、620亿。

  可以预计,中移动4G网络覆盖、终端销售仍会遥遥于二者。根据中移动规划,2014年全年将建设50万4G基站、销售1亿部4G手机、发展超过5000万4G用户。按照目前发展趋势,中移动4G用户很有可能超过这一目标。

  而电信、联通正在奋起直追。

  此前,中国电信董事长王晓初曾在其年中工作会上指示:“2014年全年,将4G覆盖范围从16个城市扩大到50个,覆盖用户从1亿提升至3亿。”中电信2014年全年将建设14万4G基站以及6万4G室内分布系统。除此之外,王晓初还曾在今年年初公布其终端发展规划:“2014年,全年新增90款4G终端。终端总销量目标是1亿部,其中4G终端销量占36%。”但需要指出的是,由于电信4G终端芯片全球仅高通(76.97, -0.04, -0.05%)一家提供,产业链成熟度较低,电信4G终端价格将高于移动、联通同档产品。

  与此同时,中联通则计划在今年10月1日前完成56个城市及其之外城市的4G网络覆盖,计划全年定制150款4G/3G终端,其中4G手机5000万部。在目前的16个城市试点中,联通开始把部分2G网络升级为4G,并鼓励用户向4G迁移。但中国联通总经理陆益民曾在一次内部会议中指出:“由于2G/3G资费过低、产品过多,以及系统支撑不成熟等原因,老用户转4G受到多重限制且难以实现。”

  可以预见,2014年剩余的4个月之中,中移动依旧能凭借资本支出、网络覆盖、终端等优势不断拉开与电信、联通的4G差距。

  此外,对于电信、联通而言,政策因素也难以预计。日前,工信部部长苗圩在接受媒体采访时称:“LTE FDD与TD-LTE混合组网全国商用尚无时间表。”在商用牌照发放之前,电信、联通只能发展试点用户,规模受限。而且,电信、联通的4G网络、终端难以与移动媲美,短时间之内只能任由移动抢占4G窗口红利。

  不过,值得一提的是,电信、联通试图通过价格来弥补劣势,目前三家运营商4G资费价格差异明显,同样400M流量的4G套餐,电信收费59元、联通79元、移动则为88元。

  流量经营或成变量

  此外,流量经营或许将成为4G市场上一大变量。受限于自身资本、网络差距,电信、联通不得不借势互联网企业。


  早在2013年8月,中国联通曾联合搜狐(60.03, -0.25, -0.41%)推出“15元手机视频包月无限流量”套餐,借助搜狐视频提升流量收入。2014年,中联通又持续推进WO+能力开放平台,接入100余家互联网企业的超过300款应用,与48个第三方APP开展了“电信业务+互联网业务”的合作模式。得益于此,联通2014年上半年手机业务数据流量收入达到201亿,同比增长45.4%。

  与联通类似,电信在2013年8月成立综合平台开发运营中心,定位于流量后向经营、APP整合营销,目前已经与上百家互联网合作伙伴签约。同时,电信推出“流量宝”业务,使得流量可以像Q币一样在用户之间赠送、流通,甚至购物。

  而中移动类似的流量经营业务则相对进展缓慢,目前中移动仅与微信、360、新浪(45.72, -0.90, -1.93%)微博(19.38, -0.14, -0.72%)尝试开展流量经营的新模式。

  随着传统业务的逐渐没落,流量已经成为运营商价值的经营要素,而流量经营也被视为用户规模、收入增长的关键。电信、联通若能在流量经营取得突破,或能借道互联网业务,扭转因资本、网络、终端带来的4G颓势。





























































ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 大联大 富昌 Avnet