详情页
首页>资料大全>企业资讯
新一代移动存储器规格LPDDR4出炉
OFweek电子工程网    发表于   2014-08-28
  • OFweek 电子工程 网讯:JEDEC固态技术协会(Solid State Technology Association)日前公布新一代行动记忆体规格 JESD209-4 LPDDR4,号称其速度是前一代LPDDR3的两倍。

    根据该协会发布的新闻稿, LPDDR4 由 LPDDR3 的单通道架构升级为双通道、每通道16位元,总位元宽度达到32位元; LPDDR4 的I/O资料传输速率为3200 MT/s,总运作速率为4266 MT/s ,是LPDDR3运作速率2133 MT/s的两倍。

    而因为采用双通道架构,降低了记忆体阵列到I/O接合垫(bond pads)之间资料讯号传递距离,因此新规格也能达到更低的功耗。

    JEDEC理事会主席Mian Quddus 在新闻稿中表示,LPDDR4规格在性能上有大幅的提升:“是为了迎合全球先进行动系统对功耗、频宽、封装、成本以及相容性方面的需求。”

    新规格重点如下:

    ˙双通道架构;

    ˙提供CA与DQ的内部参考电压(Internal Vref);

    ˙资料汇流反转(Data Bus Inversion,DBI-DC);

    ˙CA与DQ内部终端电阻(ODT);

    ˙I/O吞吐量3200 MT/s、可达4266 MT/s;

    ˙信令电压(Signaling voltage):367mV~440mV;

    ˙运作电压:1.1V;

    ˙预先撷取(Pre-fetch)容量:每通道32B;

    ˙拓朴:点对点、PoP、MCP;

    ˙I/O电容:1.3pF;

    ˙写入均衡(Write leveling);

    ˙6接脚(双通道12接脚) SDR CA汇流排,具备调驯功能(CA training);

    ˙与前几代低功耗DRAM规格相同,LPDDR4不需要DLL与PLL。

    其他详细资讯请参考JDEC官网://www.jedec.org。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14( e络盟 )、Wpi( 大联大 )、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: e络盟 贸泽 大联大