OFweek
电子工程
网讯:北京时间08月28日消息,工研院今天表示,随穿戴式热潮兴起,工研院今年在Touch Taiwan2014以「Smart Living Keep in Touch」为主题,展出多款具前瞻、穿戴、互动、触控功能的研发成果。
展出项目如:兼具摺叠与触控的AMOLED、具弯曲曲面的互动触控显示装置,以及行进间在空中以手势操控就能拍照与通话的智慧眼镜,另外还有材料、面板、製程等30项显示与触控技术,为未来勾勒出更符合人类直觉操控的智慧生活。
工研院显示中心主任程章林表示,穿戴式装置具轻薄短小、可塑特性,在显示需求上AMOLED的超薄及弯曲特质特别适合运用于穿戴式。
为积极建立国内自主软性触控AMOLED产业链、为台厂进军全球市场利基,开发能在7.5mm的弯曲半径下连续摺叠一万次的「整合触控互动感测之可摺叠主动式有机发光显示 (AMOLED)模组」,其厚度只有不到0.1mm;此模组是以「多用途软性电子基板技术」 (FlexUPTM)为基础,使萤幕具有阻水氧、超轻薄、可弯摺、不易破等四大特性,未来可为行动装置带来多种形态的发展性。
根据工研院IEK的分析,全球触控市场营收于2013年达到314亿美元,2017年更将达到47亿美元的水准,2013~2017年複合成长率为12.5%;全球触控产业近年来开始蓬勃发展,从智慧手持装置开始陆续扩散到周边各种终端装置,到处可见愈来愈多的触控面板与相关应用介面存在。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(
富昌
)、
Avnet
(安富利)、
Arrow
(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04