详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星发布Gear S智能手表:曲面屏 支持3G网络
新浪手机    发表于   2014-08-29

三星智能手表Gear S

  新浪手机讯 8月28日下午消息,三星正式发布智能手表Gear S及可穿戴设备Gear Circle,其中Gear S采用了2英寸曲面Super AMOLED屏,支持3G网络,两款产品十月起逐步上市。

在Gear Fit上尝试过曲面Super AMOLED屏之后,三星又将这个技术应用在Gear S上面,不过后者屏幕尺寸及形状更方便操控,为2英寸360x480分辨率长方形屏幕,用户可以自由定义屏幕选项及更换腕带。

  Gear S除了支持常规可穿戴设备的蓝牙、WiFi之外,还支持WCDMA 3G(联通3G)网络,它可以独立接收邮件、更新应用,也可以在连接手机之后,通过蓝牙与手机保持更新。硬件上,它搭载了512MB内存+4GB存储空间,内置300毫安锂电池,三星号称可待机达2天。

  另外,Gear S除了内置健康应用S Health、语音应用S Voice之外,还内置了GPS芯片,用户可以通过HERE进行导航。Gear S运行基于Tizen系统的智能佩戴平台,具备IP67级防尘防水功能。

  三星Gear Circle外观类似便携式音乐播放器,与手机配对后,用户可以通过它打电话、听音乐、语音控制操作,并且耳机端口处分别设置了磁扣,用户可以像项链一样佩戴,有电话或者通知时,它会震动提醒。

  十月开始,智能手表Gear S及可穿戴设备Gear Circle将在全球市场的三星零售店、电子商务网站和运营商渠道中逐步上市。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Master 安富利 艾睿

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续