详情页
首页>资料大全>企业资讯
魅族MX4能否成为逆转MT6595命运的利器?
集微网    发表于   2014-08-29
  
集微网(微信号:jiweinet)消息 文/刘洋

随着魅族9月2日发布会的时间越来越近,曝光MX4的信息越来越多。

据目前已知信息显示,魅族MX4将配备联发科八核LTE智能机芯片MT6595,这是魅族首次选择除三星外的家智能机芯片厂商,是两家公司的首次合作,也是魅族老总黄章静修一年后继MX3的出山之作。

关于魅族MX3,可以说是黄老板的精心之作,基于三星双四核Exynos 5410的MX3在手机的设计方面可圈可点,唯独在发热和功耗的控制很难让人满意。有网友反应魅族MX3在晚上充满电后,2400mAh电池基本上使用不到大半天就得充电了,机身也非常的烫。就连魅族MX3银翼版也未能避免这个问题,WiFi状态下视频播放半小时后,温度达到40度,若游戏半小时温度则狂飙至45.1度,大大影响了用户的使用体验。

魅族手机在圈内的市场份额原本并不高,此次MX3销量远未达到预期。按照2013年魅族的营收推算,去年MX3的销量约为80万台左右。随着黄章的高调回归之后的件事便是将魅族MX3调价为1999元,小米的一路紧随,使得MX3一降再降,各种促销、广告,价格已经下滑至1599元,RE版本甚至降至1299元。据业内人士透露,尽管MX3销量在降价促销的情况下有所提升,但对比小米的出货量仍是九牛一毛。

近日关于魅族融资的消息不断,MX4更被众人比作黄章重振魅族的一大武器。选择联发科一方面可以有效控制成本,避免高通方面的授权金,但小编认为更看中的是联发科芯片的高性能低功耗特点。MT6595是首款采用ARMCortex-A17的真八核4G LTE智能手机单芯片方案,主频达2.2GHz,四个Cortex-A17+四个Cortex-A7,采用ARM big.LITTLE架构,八核可以同时运转,采用PowerVR Series6的GPU,支持五模LTE和超过30多个频段,兼容TD-LTE/FDD-LTE网络。其支持H.265硬件编解码,支持超高清视频播放和录制,支持24位192kHz Hi-Fi品质音频的编解码,支持20MP像素的照相机和超高分辨率WQXGA(2560x1600)显示控制器。

据联发科运算平台技术开发总监林宗姚先生介绍,联发科首创CorePilot异构计算技术(HMP),不仅支持大小核异构计算,还能灵活的控制CPU和GPU间的协同工作,达到化运算平台的效果。通过ATM(自调式温控技术)和IPM(动态功耗管理技术)与HMP技术的整合,CPU的能耗降低70%。这一特性希望能够弥补魅族MX3在发热和功耗控制方面遇到的问题。

在联发科MT6595的发布会上,魅族总裁白永祥被安排在会场排的重要嘉宾位置,坐在MTK销售总经理杨哲铭的边上,可见联发科对魅族的重视。由于研发进度的问题,MT6595其实晚了有一个月的时间,加上后面有64位MT6795年底发布,其实选择MT6595的客户并不算多。据小编所知,除魅族外,TCL、联想和宏基都有采用MT6595,但这几家同时也是高通的客户,MT6595未必被作为高端手机发布。
近日魅族MX4标准版跑分在安兔兔曝光,该版本配置随机曝光,或搭载MT6595八核处理器,屏幕尺寸或为5.4英寸,分辨率为1920*1152,运行Android 4.42系统,不出意外就是Flyme4.0了。摄像头采用了2070万像素摄像头(索尼IMX147?)内存规格则没有透露。这次流出的跑分成绩并不算高,测试得分为35741分,与MT6595发布会上的4万跑分有所差距,据传这只是1.7GHz主频率版MT6595的跑分,魅族MX4标准版量产会采用2GHz高频版MT6595,性能会有进一步的提升。

手机晶片达人曾在微博中预测MT6595的出货量在300万左右,联发科能否打破这一预估值,小编认为还要看魅族MX4的表现。魅族近日开放的姿态,让我们对9月2日魅族的发布会有所期待。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Chip1stop Future Wpi

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续