OFweek
电子工程
网讯:14nm一再遭遇波折,但技术实力上Intel是绝对毋庸置疑的,而且除了自产自销,对外代工业务也是越做越好红火。现在,Intel又为代工客户准备了两份“大礼”,新的、更先进的、成本效率更高的封装和测试技术。
首先是“嵌入式多裸片互连桥接”(EmbeddedMulti-dieInterconnectBridge/
EMI
B),适用于14nm工艺,是介于传统平面、立体
晶体管
技术之间的一种2.5D封装格式,能在一颗
芯片
内封装多个不同架构的裸片,实现更高级程度。
相比于复杂、昂贵的硅穿孔(TSV),EMIB封装了一个小小的硅桥接芯片,只在需要的地方对裸片进行互连,而且可以使用标准的倒装芯片(flip-chip)组装,让高速信号从芯片直通封装基底。
另一项技术是“高密度模块测试”(HighDensityModularTest/HDMT)平台。它是个软硬件模块结合的测试技术平台,可用于服务器、客户端、SoC、物联网等不同市场,能实现快速测试与多级工艺控制,相比传统平台成本更低。
该平台之前一直是Intel内部使用,这是首次对外公开。
HDMT平台现在就已可用,EMIB技术则会在2015年为客户提供样品。
Intel这么大张旗鼓地搞代工,还不得让台积电一众紧张死?
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(
富昌
)、
Avnet
(安富利)、
Arrow
(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04