详情页
首页>资料大全>企业资讯
整车企业如何打造完美电动车?专家支招十大妙计
互联网    发表于   2014-08-29
    日前,英国媒体Autocar试驾编辑Matt Saunders撰文称,虽然电动车易于驾驶、使用成本低,但产销规模仍不理想;包括通用、丰田、雷诺-日产、宝马、特斯拉等汽车制造商可以从十个方面改进电动车。

一、良好的全向视野居于优先地位

    如今车辆的视野往往被忽视,原因是诸如外形曲线、碰撞安全等被视为更加重要。但对于电动车而言,视野的重要性超过其他车辆。电动车噪声低,其他车辆司机很可能无法察觉,这就为碰撞埋下祸根。如是,车主能够预见碰撞发生便极其重要。

二、电动车需要噪声,但并非一直发出噪声

    电池动力车的静谧性是其关键特征之一。乘员在车上兴许会因为没有噪声打扰而入睡,而附近的行人同样很难发现电动车。在停车场上,行人听不到电动车怠速声音,经过时无法判断车辆是否将启动。电动车倒挡时也可能因为后向视野不佳,撞到行人。因此建议电动车为启动、怠速、倒挡时安装噪声设备,而平常行驶时保持安静。

三、充电插口位置适当

    电动车合理的充电插口位置应该是车尾,靠左侧。而在日产聆风和雷诺Zoe上,充电插口位于车头。这意味着车主必须前驶进入充电站的港湾式停车位,在倒挡驶出时仍然具有较大的风险撞到行人。三菱欧蓝德插电式混合动力车充电口在右侧,当车辆并排停靠时难以充电。

四、标配性能出色的导航系统

    导航对于车辆而言非常重要,对于电动车则尤其重要。电动车续航里程有限,必须保证驾驶路线上有足够的充电站设施,导航将决定能够行驶多远。

五、使用更好的燃油计量器

    电动车仍保留了燃油和行程测量器,这能够让用户把握好电动车有限的续航里程。

六、标配适应性巡航控制系统

    当车辆巡航时,适应性巡航控制系统有效地控制能量消耗。

七、为了消费者统一充电标准

    目前电动车充电标准在各区域市场各自为政,例如美国采用SAE标准,日本采用Chademo标准,而德系车采用CCS标准。这些增大了电动车使用的复杂性。

八、线缆和充电插口应具备灵活性

    不要提供无法接入三相插头的充电线缆作为标配装置,也不要提供大多数充电站无法接纳的三相插头作为标配。

九、让车辆外观更具备吸引力

    部分电动车这一点做得很好,而其他则并不理想。宝马i3是一辆外观漂亮的小型电动车,雷诺Zoe也不错。而三菱i-MiEV则难以令人恭维,大众e-高尔夫也很难让人振奋。不过电动车的外形也不能太奇特,日产聆风已经是可以容忍的极限,而沃克斯豪尔Ampera则因太奇怪而成为反面素材。

十、提高车辆驾驶乐趣

    宝马i3在这一点上仍值得借鉴。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Avnet Arrow Chip1stop

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续