详情页
首页>资料大全>企业资讯
苹果无线充电新专利淘汰充电线缆
OFweek电子工程网    发表于   2014-08-29
  • 作者: kristina

    根据patentlyapple的报道,苹果正在申请一项与电池无线充电技术有关的专利,描述了在不牺牲产品设计的情况下,给设备无线充电的技术。

    苹果一直在不断改进 iPhone、iPad 和 MacBook 在内产品的电池表现,开发各种技术提高电池使用效率或是提供更便利的充电方法。例如苹果已申请了两项专利,它可以智能化的改变 iPhone 电池的消耗,更好的完成用户对其日常的使用需求;还有报道称,另一项专利则是通过太阳能电池给设备的电池充电。

    在本次申请专利的文件中苹果这样描述这项技术,未来的苹果设备包含多用 电子元器件 ,可以用于完成不同任务,其中包括为设备内部的扬声器提供电能、提供NFC功能、通过无线技术对设备充电。同时,通过使元器件具有多种功能,可以在不增加设备尺寸和重量的前提下,给设备增加无线充电功能。

    苹果在专利申请文件中还提到,电子设备通常包含有电池,用户可以通过线缆把设备连接到电源给电池充电。但是,使用这种有线充电方式在有些情况下很不方便,使用无线充电技术能淘汰充电线缆,但支持无线充电功能的电路会增加设备的尺寸和重量。因此提供改进的无线充电技术的电子设备符合用户的使用需求。

    在专利申请文件中出现的图片看起来像是块正方形手表,但是苹果申请的专利技术用途不仅仅局限于智能手。苹果表示这一技术将适用于包括手机、平板电脑、笔记本在内的多种产品。

    值得一提的是,苹果申请这项专利的时间是去年 2 月。何时会使用在产品中目前还不清楚,但我们可以关注9月9日苹果的新品发布会。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: Arrow Chip1stop Future

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续