详情页
首页>资料大全>企业资讯
【劲爆】3GBRAM骁龙801成主流 小米4等大运存强机盘点(图)
OFweek电子工程网    发表于   2014-08-30
  • 作者:宋焕丰

    人们在追求高品质生活的同时,也越来越注重手机的作用,因为现如今的智能机不仅能满足用户休闲娱乐的需求,在办公学习上也有着出色表现,所以高配置智能手机受到不少人青睐。与此同时,各大厂商也不得不加快研发速度,以此来满足消费者日益增长的需求。

    然而,国际厂商生产的高配智能机,价格都在四五千块钱,不是一般消费者所能接受的。不过,国产手机的崛起拉低了高配智能机的价格,给广大消费者带来了不少实惠,特别是在做工和优化方面已可和国际厂商相媲美。

    其实,不管是国际厂商还是国内厂商,他们所推出的每款高配机型都各有优势,有的以高运存著称、有的以高清屏为荣、还有的以高主频为傲,虽然这些机型各有特色,但并不是消费者心中的智能强机,从当下智能手机的配置来看,3GB RAM、骁龙801芯等配置已渐成主流,而拥有这些配置的产品逐渐成为消费者心中的强机。

    说到这,你一定很想知道哪些品牌的机型拥有上述配置?下面小编就根据市场行情,为大家挑选几款同时搭载骁龙801及3GB RAM的智能机,以供参考,相信总有一款适合你。

    高清屏幕四核三防——索尼Z2

    在2014年的MWC大会上,索尼发布了新一代旗舰机型——Xperia Z2,这款手机采用OmniBalance美学设计,经典的索尼Xperia家族风格,一体式三防机身,支持IP55/58级精密防尘、防水,整机性能不俗。

    索尼Xperia Z2正面图片

    Xperia Z2正面配备5.2英寸显示屏,分辨率依然是1080p(1920×1080像素)全高清级别,但加入了Triluminos显示技术,使得画面色彩更加绚丽。

    索尼Xperia Z2背面图片

    硬件方面,Xperia Z2搭载2.3GHz高通骁龙801处理器,辅以3GB RAM(运行内存),并加入了LTE 芯片 ,以支持4G网络。作为Xperia系列机型的看点之一,Xperia Z2相机依然是2070万像素+索尼G镜头的豪华阵容,值得一提的是,该相机还可支持4K视频录制。

    精致做工极速四核——OPPO Find 7标准版

    今年春季,OPPO Find 7震撼上市,这款手机发布了轻装和标准两个版本。其中,Find 7标准版不但拥有2K分辨率级别的高清屏幕,而且还搭载了一颗高通骁龙801处理器,整机性能非常强悍。

    OPPO Find 7正面

    OPPO Find 7正面配备了一块5.5英寸触摸屏,分辨率为2560×1440像素,显示效果清晰。此外,该机背面内置了一枚1300万像素摄像头,并拥有F2.0大光圈,成像效果极为优秀。

    OPPO Find 7背面

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 Element14 e络盟 贸泽

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续