详情页
首页>资料大全>企业资讯
盘点2014国产ARM SoC芯片:华为海思对比联发科(上)
OFweek电子工程网    发表于   2014-08-31
  • OFweek 电子工程 网讯:在PC时代,国内厂商无法获得诸如CPU、GPU这类核心产品的发展空间,但是在移动计算时代,手机、平板中却不乏国产SoC 芯片 。在2014年,国内主流厂商的ARM SoC更是与时俱进,出现了很多无论在功耗还是性能上都堪称优秀的产品。由于产品较多,本期我们先重点介绍华为海思麒麟系列芯片,之后还将解析瑞芯微、全智、联发科等厂商的全新产品。

    国内ARM SoC芯片产业起步并不晚,很多国内厂商都在制造ARM架构的单片机、多媒体设备以及其他行业设备。随着移动计算时代的来临,国内厂商纷纷涉足针对手机、平板等设备的SoC芯片。这其中,华为、瑞芯微、全志以及来自中国台湾省的联发科,联合筑起了一道反击国外产品的钢铁长城。

    华为:踏着希望而来的“麒麟”

    华为在SoC芯片上的发展一直非常坚定,这一点从它对被大家称为“祖传海思”的K3V2的使用上就可以看出,华为宁可使用这样一颗较老的产品在新的手机上,也不愿意更换同期各方面更强大的芯片。这样做的目的也很明确:即使自己的技术暂时落后,也不能放弃一条已经成熟的产品线,至少得有人用,才可能有发展、有希望。为了改变在SoC芯片上的劣势,华为在2014年布局了全新的产品。这也就是代号为“Kirin”的全新麒麟系列处理器。

    华为K3V2芯片,虽然被玩家吐槽,但不得不说它成功地开启了华为的SoC时代。

    说起麒麟,就不得不提到海思K3V2,这颗芯片实际上是全球首款四核心ARM SoC,其正式亮相时间比NVIDIA的Tegra 3早了一天。不过由于工艺、制程以及技术调配方面的原因,等到搭载海思K3V2的手机上市,市场上已经遍布四核心手机了,华为的先发优势没有得到体现。此外K3V2还存在着一些问题:首先是制程落后,40nm制程在这颗SoC漫长的使用时间中已经远远落后于其竞争对手,发热量大并且频率不易提升,华为也一直没有将它升级到28nm以及更新的制程。其次,K3V2的GPU模块使用了体积小、效率但是非常少见的Vivante GC4000,这使得K3V2拿下了业界小四核心处理器的名头,但是Vivante的兼容性不佳,早期K3V2对游戏的兼容性实在不能令人满意。

    虽然海思K3V2存在这样那样的缺陷,但在自家的高端手机上,华为一直坚持使用海思K3V2搭配霸龙通讯基带。凭借华为强大的渠道实力,它终于还是闯出了一片天地。在两三年的时间中,别家处理器至少进步了一代甚至两代,但是华为还是在用海思K3V2。好在华为在这么长的时间中没有懈怠,而是一直在“憋大招”。2014年,随着麒麟系列的发布,华为海思麒麟910和麒麟920终于来到我们面前。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 Avnet Arrow Chip1stop

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续