详情页
首页>资料大全>企业资讯
首款Android One智能手机有望下周发布
中关村在线    发表于   2014-09-01
  据外媒Phone Arena报道,谷歌廉价智能手机平台Android One的首款产品原计划在10月发布,而消息显示,该设备有可能提前至下周,也就是9月初亮相。


首款Android One智能手机有望下周发布(图片来自androidos.in)

此前就有报道称,谷歌已经与印度本土的三家OEM厂商,包括Micromax、Spice和Karbonn在内签署了协议生产廉价入门智能手机。不过,目前尚不清楚下周亮相的会是哪家公司的产品。

  据悉,首款Android One设备将采用至少4英寸的显示屏,搭载四核处理器,内置1GB运行内存,后置摄像头为500万像素,运行Android 4.4操作系统。同时该机还将支持双卡双待,以及可扩展内存和FM收音机功能,电池容量约为1700毫安时。

  至 于售价,Android One设备的价格约在7000至10000印度卢比之间(约合710元至1020元人民币),并且提供的体验也与中高端智能手机 基本一致。另据消息称,采用Android One平台的智能手机将会在10月升级至Android L操作系统。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续