详情页
首页>资料大全>企业资讯
国内IC产业快速发展,半导体测试厂商机遇降临
21ic    发表于   2014-09-02

《国家集成电路产业发展推进纲要》的颁布在业界引起一片哗然,很多从业者看到一片光明;智能手机、智能电视的火爆出境引来消费者的重点关注,消费电子的销售旺盛同时带动周边IC厂商出货量大增,相关测试厂订单应接不暇,半导体测试厂商也因此得到了更多的发展机会,爱德万测试公司就是其中一例。

峰回路转,扭亏为盈

近日爱德万公司公布了2014财年季度的合并财报,销售额为368亿日元,比上年同期增长22.4%; 营业利润同比改善57亿日元,盈利24亿日元;净利润同比改善50亿日元,盈利13亿日元,结束了连续7个季度的赤字。

爱德万公司目前支持6大领域:半导体测试、电子测量、太赫兹波测试、机电一体化、纳米技术、MEMS技术。除此之外新增三项技术,一是电子光刻,可以对下一代半导体生产流程产生改革性意义;二是扫描电镜计,多视觉计量分析支持下一代硅片;三是云测试服务,爱德万测试在网站上提供一个在线点播测试方案,用户在付费下载软件的同时只需领取一块简单的测试板就可以实现在线测试。

契合市场发展,再推新品
2011年收购惠瑞捷公司以后,爱德万将自己的业务范围从存储器测试领域扩展到SoC领域,推出V93000 Smart Scale产品,在速度,存储量以及体积方面较之前提高了一倍;同时还推出了另一款SoC测试平台T2000 EPP,采用了4Gbps的光学总线,实现4个用户同时进行开发。

经过三年努力,爱德万公司在V93000 Smart Scale和T2000 EPP这两款产品的研发上都取得新的突破。在本次发布会上,爱德万公司应用技术支持部高级经理刘旸向记者介绍了针对这两款测试产品开发的新模块。

针对V93000 Smart Scale,爱德万公司推出了PVI8大电压大电流电源测试模块,扩展了其市场的V93000测试平台为嵌入式电源器件进行高电压、大电流测试的能力。刘旸介绍,“PVI8具有8悬浮通道和4象限运行设计,每通道可以提供高达80伏的电压和10安培的电流。它的8通道可以组合输出高达+/-80安培的电流,从而对待测器件进行高功率下的耐压测试。为了测试高压源,PVI8可凭借其悬浮设计通过堆叠产生±160伏的电压。”一般测试仪器增加测试模块会增强测试功能,但是同时也会增加干扰,V93000增加PVI8是否会出现同样的情况?“V93000自身带有屏蔽功能,这一模块已经通过大电流级别的验证,抗干扰能力已经充分验证,完全可以保证工作性能。”刘旸回答道。


PVI8大电压大电流电源测试模块

针对T2000,爱德万公司推出1.6GDM模块和DPS150AE多通道大功率电源板卡,1.6GDM模块是1GDM模块的升级版,集成了FTA+新功能以实现Protocol-Aware测试,在测试过程中测试仪将直接以各种协议语言与待测芯片(DUT)进行通信;DPS150AE模块是DPS150A模块的升级版,两者完全兼容,其中DPS150AE相对于DPS150A在上电时间上缩短60%。


1.6GDM模块



DPS150AE模块

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 ICKey 云汉芯城 Digikey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续