详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔需要中国“山寨”救世?
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-02
  • OFweek 电子工程 网讯:看到标题,很多人肯定都觉的不可理解。世界上牛的 芯片 厂商真的需要中国“山寨”厂商来拯救吗?答案是:需要,而且很迫切!公开资料显示,2014年1月19日,Intel官方宣布今年内裁员5%,而裁员的主要原因就是业绩不及预期,特别是pc市场的不景气和Intel在移动端市场的节节败退。而这一切都源于苹果公司在2007年推出的iPhone,开启了移动终端高速发展的时代,不幸的是,在这场转折的变革中,Intel却落后了。当Intel清醒的认识到这个问题之后,情况已经变的相当槽糕……

    Intel的选择正在变的越来越少

    早在2004年,乔布斯就曾找到Intel商谈iPhone采用Intel芯片,但是因为Intel的功耗太高而被搁浅。让人意想不到的是就在2006年Intel竟然将手机处理器业务XScale出售给了Marvell,而就在短短一年之后搭载XScale处理芯片的iPhone便被推出市场……

    在PC市场,Intel所向披靡,的竞争对手就是AMD,而在移动领域,Intel不得不面对众多ARM架构下的芯片厂商的竞争。如果在2004年Intel能和苹果合作,那无疑Intel将会在移动端市场处于地位,但可惜的是,它错过了,苹果现在采用三星生产的ARM芯片。而近也有报道,苹果接下来可能会使用台积电的芯片,这不禁又让Intel雪上加霜。更不幸的是,三星也将不再需要Intel为其生产芯片而将开始自己生产。苹果和三星两个移动端厂商的抛弃,让Intel的选择正在变的越来越少。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 Element14 e络盟 贸泽

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续