OFweek 电子工程 网讯:芯科实验室公司(Silicon Labs)推出先进的汽车调谐器IC系列产品 Si4790x ,专为要求严苛的汽车收音机系统提供的 AM / FM 、 HD Radio / DAB / DMB 数位收音机效能,同时实现低的系统成本。 Si4790x 系列产品也为全球汽车资讯娱乐系统供应商和后端市场的汽车收音机制造商提供了出色的弹性和扩展性。
Si4790x 系列产品采用Silicon Labs专利技术的数位低中频架构,同实扩展了12年前便已开创的 RF CMOS 技术。Silicon Labs指出,该公司在十年前就已推出了款单晶片广播音讯IC产品,其高整合度解决方案可减少超过90%元件数量和60% 电路板 面积,重新定义如何在类比密集型消费性电子产品中增加AM/FM调谐器 IC设计 。目前为止,Silicon Labs已经售出超过12亿的“单晶片收音机”IC。
Si4790x 调谐器整合 RF 前端具备优异的线性度,再结合完善的单晶片收音机DSP AM / FM 韧体,为汽车收音机在弱讯号环境下的接收弹性、干扰条件下的选择性及其对多径衰落和失真环境下的抗扰性等关键指标设定了新标竿。
根据IHS调查指出,2013年全球汽车销量接近8,300万辆,而2014年将攀升到8,500万辆。在这些汽车中,许多都具备多调谐器IC和天线的高阶资讯娱乐系统,以实现 FM 相位分集接收、资讯导航系统中的 RDS (Radio Data System)资料接收、数位收音机标准的支援(例如美国市场中流行的 HD Radio 和欧洲市场中的 DAB 标准)。为满足全球市场的需求, Si4790x 调谐器系列产品支援全球所有的广播电台频段,包括AM/FM、长波(LW)、短波(SW)、 NOAA 天气频段、 FM RDS 解码和AM/FM HD Radio 以及 DA B接收(Band-III和L波段)。
Si4790x 系列产品的可扩展性架构适用于全球汽车市场,开发人员能够透过化系统组态,满足世界各地特定汽车的OEM需求。藉由 Si4790x 系列产品,供应商能够充份利用其研发投入并跨越多个产品领域,透过一个模组化架构,就可以涵盖从具成本效益的单调谐器设计到高阶的多调谐器系统。所有 Si4790x 系列产品中的调谐器产品共用同一个应用程式设计发展介面(API),如此允许资讯娱乐系统开发人员在不同的产品线和市场领域中重复使用相同的软体。
Si4790x 调谐器的高整合度使开发人员能够显着减少电路板面积、外部材料清单(BOM)和整体系统成本。此调谐器也为所有收音机频段整合了主动回路缓冲器,无需外接主动分离器。整合的主动回路缓冲器大幅简化了射频前端设计,可进一步降低成本。
Si4790x汽车调谐器IC样品现可供货。为加速客户 Si4790x 系统的开发流程,Silicon Labs也提供了 Si4791-3T1A-EVB 评估板。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。