详情页
首页>资料大全>企业资讯
ABB发布首款中国GB标准快速充电器,充20分可续航100公里
第一电动网    发表于   2014-09-02

    ABB宣布推出了其款符合中国GB标准的快速直流充电器,该充电器型号为Terra 53 Z。该充电器计划将于ABB公司深圳工厂进行生产制造。该工厂是ABB公司近新成立的专门生产电动汽车充电器的工厂。

    Terra 53 Z快速直流充电器可以广泛应用于公共充电站、电动汽车专用停车场以及高速公路休息服务站等场所为所有电力驱动的乘用车、小型巴士以及物流电动车等提供充电服务。通过采用该快速充电器,一辆普通的电动汽车在完成20分钟的充电后就可以保证继续行驶100公里。

    该快速直流充电器是ABB公司推出的世界首款同时符合SAE Combo、CHAdeMo以及中国GB电动技术标准的快速直流充电器。其中SAE Combo是由欧美8大汽车公司共同推动制定的,CHAdeMo是由丰田和日产等日本大型汽车厂商制定的。Terra 53 Z快速直流充电器的推出也使得ABB公司Terra 53系列产品成为了世界。目前,ABB公司的Terra 53系列产品已应用到数个海外国家的项目中。其中就包括荷兰全国范围内的电动汽车充电网络项目,该项目计划将于2015年完成。

    除了推出以上快速直流充电器之外,ABB公司还计划在其上海和深圳的办事处配备电动汽车充电设备,其目的是为了方便驾驶电动汽车的当地工作人员解决车辆的日常充电问题。此外,ABB公司还表示将为其公司的车队统一配备电动汽车。

    2013年,ABB公司在中国成立了一个本土化的研发团队,其主要工作是领导推动电动汽车充电业务,其中包括研发、生产、物流以及售后等工作。ABB公司还表示将继续推出符合中国GB的直流充电系统,并将于ABB深圳工厂进行本土化生产。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 云汉芯城 Digikey Mouser

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续