详情页
首页>资料大全>企业资讯
超级智能腕带:一个手势控制家电
BI中文站    发表于   2014-09-03

    苹果近推出了新的智能家居平台HomeKit。在今年的国际消费电子展会(CES)上,一些公司推出了许多可用智能手机指控的家用电器。

  Playtabase是一个创业公司,由美国明尼苏达大学(University of Minnesota)的学生于2012年创建。该公司近推出了一种与众不同的智能家居控制方式。

  Playtabase开发的这个智能家居控制中心是一种智能腕带,名为Reemo。Reemo用户无需掏出智能手机,只需使用简单的指向手势,就可以控制自己的家用设备。

  Playtabase并不是一家研发家居自动化手势控制技术的公司。在今年1月份的消费电子展会上,PointGrab公司推出了基于摄像头的手势解决方案PointSwitch(一种智能芯片)。Thalmic Labs 公司推出的智能臂环Myoarmband,可以让用户以绝地武士般的手势控制自己的家用电器。

  但是,也有一些智能家居解决方案不太实用。很多时候,用户需要多次重复同一个手势才能执行一个命令。

  Playtabase声称,Reemo与众不同。

  “这是我85岁的祖母也容易佩戴并使用的一个产品。”Playtabase公司首席执行官穆罕默德•阿卜杜勒-拉赫曼(Muhammad Abdurrahman)在接受BI采访时表示。

  Reemo听起来很简单。它通过一个沟通腕带和家电的智能插件来控制各种家用电器。

  一旦用户将腕带连接到智能插件,就可以通过简单的指向手势控制家电设备。例如,如果你想要打开咖啡壶,只需要将手指向咖啡壶,并挥手示意,如同你示意某人“到这儿来。”

  “我们努力使我们设置的手势简单而易记。”阿卜杜勒-拉赫曼说。

  Reemo同时适用于“智能”家电和常规家电。用户只需要安装一个智能插件,就可以驱动多个设备。Reemo配备了一套方格大小的空中接收器,你可以将它们粘在任何联网家电上,以便你通过腕带控制它们。这些接收器能够接收你的腕带和智能插件发出的信号,并解释你的手势。

  该公司将于本周在众筹平台Indiegogo上推出一项融资活动,希望能为Reemo筹集到5万美元资金。近日,该公司还加入了微软的创投加速器(Ventures Accelerator)。

  Reemo的早期目标客户并非专业技术人员。阿卜杜勒-拉赫曼表示,开发Reemo的目的是帮助老年人更容易地控制家用设备。

  “它是非常简单的,”阿卜杜勒-拉赫曼说。“它只要求人们使用简单的指向手势,这种控制方式是前所未有的。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Mouser Element14 e络盟

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续