详情页
首页>资料大全>企业资讯
消息确认vivo将推蓝宝石特别版X5
新浪手机    发表于   2014-09-04

传闻X5将推蓝宝石玻璃版本

  新浪手机讯 9月3日下午消息,上月底vivo推出主打K歌功能的音乐手机X5,而近日有可靠消息确认vivo还将推出一款采用蓝宝石玻璃的X5特别版,目前暂不知道其具体售价及上市日期。

  vivo X5采用5.0英寸720p屏幕,目前在售版本为康宁大猩猩玻璃面板。在发布之初,就有消息称vivo还将推出蓝宝石特别版本,如今这一传闻得到再次印证,目前基本可确定蓝宝石X5将在不久后面世。


  但是由于蓝宝石玻璃成本较高,所以相信这款蓝宝石玻璃版本的vivo X5售价也将高过标准版本(2498元)。  目前,多数消息指出iPhone 6将推出蓝宝石玻璃版本,相比康宁大猩猩玻璃来说,蓝宝石硬度更高,摩尔硬度值为9,仅次于钻石硬度(10)。也就是说,除非采用硬度超过9的物质才可能伤及蓝宝石玻璃屏幕。如此一来,将相比对于砂石抵御力不强的大猩猩有着显著优势。

  vivo X5配备YAMAHA数字环绕声信号处理芯片YSS205X-CZE2,配合CS4398定制版DAC+MAX97220耳放Hi-Fi方案,并内置了专业点歌系统,有海量正版MV伴奏资源,支持实时在线演唱、实时消音、麦克风功能,vivo将这款手机定位用户“口袋中的KTV”。

  除此之外,该机还采用1.7GHz主频的联发科MT6592T八核处理器、2GB内存、16GB存储空间、2250毫安时电池、1300万像素主摄像头及500万像素前置摄像头,并支持4G网络。(琪欣)


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Digikey Mouser Element14

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续