详情页
首页>资料大全>企业资讯
2K屏旗舰配置+高性价比 IUNI U3评测 (1)
IT168.com    发表于   2014-09-04
  作为一家深深扎根于互联网的全新电商品牌,IUNI U3此次时隔半年就推出新机。作为青春文艺的IUNI决 定要推出一款青春旗舰产品,“无2K,不旗舰”的口号也使得IUNI U3机身整体设计都围绕这款屏幕上面。我们先不管IUNI U3在机器到用起来怎样,但2K屏幕等旗舰配置仅售2000元的价格,IUNI也算拿出了诚意。本次U3将在9月10日开启优友的预定,随后才会开启大批 量发售,同时为了避免抢购现象,还会推出严谨的排队预定系统。

  如今各厂商都在推出自己的互联网电商品牌。这类智能手机都 有一个普遍现象就是低价高配。IUNI U2是IUNI品牌的款机型,自发布以来就给用户一种小清新、有品青年的感觉。U2推的上市时候搭载了零预装的IUNI OS以及高通800、金属机身的高端配置,但价格又仅售1799元,本次IUNI U3的推出口号改为“我就爱显”,所以U3的定位于20-30岁的年轻用户。这些用户更愿意追去旗舰配置、DIY个性化已经价格控制在2000元以里。

IUNI U3主要参数
操作系统Android OS 4.4(IUNI OS)
网络制式GSM/WCDMA/TDD/FDD
机身尺寸145mmx74.9mmx10.3mm
机身重量176g(电池不可拆卸)
屏幕5.5英寸 2560x1440超清屏
摄像头1300万像素+素400万像素Ultra Pixel
处理器高通骁龙801 2.3GHz 四核
机身内存RAM:3GB ROM:32GB
特色功能DIY定制后壳
电池3000mAh(梯形电池)
机身颜色墨池黑、晴雪白、风荷绿
上市价格2000元

  我们先回顾下IUNI U3的主要参数、5.5英寸夏普第二代2K分辨率屏幕,PPI达到了538,屏占比高达77%;采用主频为2.3GHz的高通骁龙801芯片,配备了3GB RAM+32GB ROM的存储组合,内置3000mAh阶梯电池,支持FDD/TDD双4G,五模十五频的双卡双待技术。IUNI U3当之无愧成为(发稿前)2000元价位配置的手机

  IUNI总经理Frank在发布会上讲到,IUNI U3的整体设计都是为了迎合这块2K屏幕。的确,我们在眼上手的时候不论是屏幕的艳丽还是2.5D玻璃、弧度背面的手感都的非常不错,机身的整体性非常高。所以我们今天的评测也全部围绕这块屏幕说起。

  IUNI U3机身正面配备了一块5.5英寸分辨率为2560x1440像素的2K屏幕,像素密度也高达534ppi。但眼看上并不是屏幕有多么优秀,而去平屏 占比非常高。如今智能手机严重同质化的时代,想要做到与众不同就必须要有亮点。许多朋友看到一款新手机都会讲“哎呀,你这手机的跑马边框太丑了”。反而窄 边框也逐渐被大众用户认为美的状态。

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Avnet Arrow Chip1stop

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续