详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星GALAXY Note 4终发布:携金属边框+2K屏好礼相送
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-04
  • 作者:沈唱唱

    北京时间9月3日(今日)晚21:00,三星新品发布会在柏林、纽约、北京三地同步举行,传闻已久的旗舰新机GALAXY Note 4也终亮相。“设计、大屏、S Pen”依然是三星Note 4的三大亮点。

    三星GALAXY Note 4正式发布

    外观方面,Note 4采用金属边框设计,不过后壳依旧是具有柔软纹理的塑料材质。Note 4机身厚度为8.5mm,屏幕采用2.5D玻璃材质,防刮耐磨。该机提供了雅墨黑、炫影白、暮光金、花漾粉四种色彩款式。

    三星Note 4的动态锁屏界面

    另外Note 4拥有动态锁屏界面,可自动更换照片,并同时拥有随心多窗口功能。

    三星Note 4的S Pen功能

    S Pen是Note 4的一大特点,与定制版微信相结合(支持S Pen手写),并拥有智能截取短信分享、声音转换成文本、随拍图文编辑等功能。

    三星Note 4采用5.7英寸SuperAMOLED屏幕

    三星Note 4的配置与此前的传闻一致,采用了5.7英寸2560×1440分辨率Super AMO LED显示屏 ,配置了370万像素前置(120°广角)+1600万像素OIS摄像头(F1.9大光圈),拥有智能光学防抖技术。

    另外三星Note 4还与中国银联合作,将支持NFC支付功能。GALAXY Note 4还将推出4G双卡公开版、中国移动4G定制版、中国电信4G双卡定制版以及中国联通4G双卡定制版共四种机型,并将于9月底在全球范围内上市。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: LED显示屏 Onlinecomponents Master 安富利

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续