详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星新品发布会:不只GALAXY Note4/GALAXY NoteEdge
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-04
  • 作者:沈唱唱

    北京时间9月3日晚上21点,三星新品发布会于柏林、北京和纽约三地同步举行,发布会上共有GALAXY Note4、曲面屏GALAXY NoteEdge、GearS智能手表与GearVR虚拟现实设备四款新品亮相,让人略感应接不暇。

    GALAXY Note4

    Note4在配置方面基本上与此前传闻的消息相吻合。5.7英寸2K分辨率SuperAMO LED显示屏 、370万像素前置+1600万像素主摄像头(F1.9大光圈以及光学防抖技术)。外观方面,该机采用了金属边框设计,但是后壳仍为塑料材质,机身厚度为8.5mm。Note4屏幕采用2.5D玻璃屏幕,防刮耐磨。

    三星GALAXY Note4发布

    除此之外,Note4的SPen增加了部分新功能:与定制版微信相机和支持微信聊天手写操作、智能截取短信分享、声音转换为文本以及随拍图文编辑等。

    三星GALAXY Note4发布

    三星Note4拥有施华洛世奇后壳

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: LED显示屏 Wpi Onlinecomponents Master

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续