详情页
首页>资料大全>企业资讯
谷歌无人驾驶汽车密而不发的背后
eefocus    发表于   2014-09-04

你是否愿意买一辆自动驾驶汽车,即使在99%的区域都不能驾驶?在雨雪天气也不能开出去,也不能直接开过坑洞较多的路面。


如果你的答案依然是yes,那就可以去看看Google的自动驾驶汽车。


Google汽车团队的主管Chris Urmson表示,Google暂时还没有发售这款车,并表示在发售之前这款车将会进行全面的测试。“毫无疑问这款车现在还没有准备好,因为还有一系列的问题还需要被解决”。

Google的汽车已经安全的进行了70万英里的测试。Steven Shladover,一个加州大学伯克利运输研究所的研究员表示,“结果显示,公共认为所有的技术问题已经被解决了,不过这并没有看上去这么简单”。

没有人比Urmson知道得更多,他对处理好这些问题表示十分的乐观,并表示他们会比人们想象的还要快的速度完成。


Google的高管表示,之前Google给大家留下过这样的印象,那就是这辆车可以随时随地的进行合法的驾驶测试。不过事实是,在上路测之前需要进行汽车行驶的具体路线大量的规划,包括车道和地图规划。结束测试后,那些从汽车专用传感器上收集来的数据,需要一米一米的仔细查看,从而不断的完善汽车。


Google的优势
Google的汽车比别人的更加擅长处理一些地图上的遗漏。如果一夜之间出现了一个新的交通信号灯,一般的车辆是不会去遵守的,但是Google的车载传感器一旦检测到有障碍或其他车辆在行进道路上,Google自动驾驶汽车是会减速甚至停车的。


Google表示它的车能识别出几乎所有的未在地图上标示的停车信号,并对信号做出相应的反应。即使产生遗漏,由于汽车是在实时检测车辆、行人和其他障碍物的,所以一样可以保证安全。


到目前为止,Google才在地图中绘制完成几千英里的道路,要达到Google对未来的愿景,Google还需要对上百万英里的道路进行持续不断地更新。


Google面临的问题与阻碍
在今天五月份的时候,Google曾宣布其未来的汽车将会是完全无人驾驶的。甚至连方向盘都没有。不过由于不被大多数人接受以及加州法律法规的限定,Google表示会在初的测试中加入传统汽车的控制装置。


在其他还没有解决的问题中,目前Google还没有在雪天测试汽车,以及为了安全的考虑取消了大雨天气的测试。虽然汽车的摄像头可以识别出交通信号灯的颜色,不过整个团队目前还在解决车辆面朝阳光时,摄像头无法准确识别的问题。汽车可以通过是否移动和外形来识别行人,不过还不能识别出在马路边的交警做出的手势。


目前Google汽车的传感器还不能识别道路是被岩石阻碍还是道路上只是有一个小纸片,所以车辆在遇到上述的情况时都会选择绕开。

Urmson表示这一系列的问题能很好的被解决,只不过是因为工程师还没有开始着手解决而已。但是其他研究人员表示这些没有解决的问题依然很难被解决,因为在现实中会遇到的场景已经超出了现有传感器的处理能力。


尽管会遇到很多挑战,Urmson希望Google自动驾驶车能在他11岁大的小孩在年满16岁之前完成,因为加州年满16岁才能合法驾驶汽车,这是他的目标期限。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续