详情页
首页>资料大全>企业资讯
挑战谷歌眼镜 ORA-X智能眼镜支持增强现实
互联网    发表于   2014-09-04

    谷歌眼镜是知名度的智能眼镜产品,但1500美元(约合人民币9247元)的价格意味着,对于普通大众来说它并非是可行的选择。ORA-X智能眼镜计划明年夏季正式发售,价格仅为300美元(约合人民币1849元)。

    法国Optinvent并非是眼镜科技领域的新秀,过去数年来一直在开发增强现实眼镜产品,已通过在众筹网站Kickstarter上推出面向开发者的ORA-1智能眼镜。现在Optinvent计划终推出一款面向消费者的智能眼镜产品ORA-X,挑战谷歌眼镜。

    Optinvent在其Kickstarter网页上明确指出,ORA-1不是一款面向消费者的智能眼镜产品,而是供开发者开发应用的平台。ORA-1采用名为“Flip-Vu”的新技术,意味着用户可以使用增强现实模式(显示屏位于用户视野的中心)和扫视模式(显示屏位于用户视野的底部)。

    Optinvent智能眼镜可以用作独立的Android设备(目前运行Android 4.2.2,计划未来升级到KitKat),运行Android应用。ORA-1的Kickstarter网页称,“ORA就像是智能眼镜形状的Android平板电脑。”

    尽管面向开发者的ORA-1看起来相当笨拙,Optinvent表示,下一代产品在“外观方面将改进”60%,能耗方面将改进40%。ORA-1发售时间是明年1月份,面向消费者的ORA-X发售时间是明年6月份。

 


 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续