详情页
首页>资料大全>企业资讯
Veeco推出EPIK700 MOCVD系统 加快固态照明的普及
EEWORLD    发表于   2014-09-05

    结合了良率和生产率的生产平台来降低LED制造成本。

    2014年9月4日,Plainview, 纽约州——今日,Veeco公司(纳斯达克代码:VECO)推出了的的TurboDisc®EPIK700™氮化镓(GaN)金属有机化学气相沉积(MOCVD)系统,结合了该行业的生产率与良率这两大优势,运营成本低,从而进一步降低通用照明应用的发光二极管(LED)的制造成本。

    EPIK700 MOCVD系统采用了Veeco大生产验证过的TurboDisc技术,具有行业内的反应腔,其产能相当于目前的其它反应腔的两倍多。反应腔的容量增加,再加上腔内波长均匀性以及生产力的提升,与之前的反应腔相比,其产量提高了2.5倍。

    Veeco执行副总裁William J. Miller博士表示:“EPIK700系统是我们杰出的、技术的MOCVD产品线中的机型。鉴于其生产价值高,工艺稳定,重复生产结果良好,我们很荣幸宣布,一个世界顶尖的LED制造商已彻底评估并验收了EPIK700。我们预计,通过降低LED制造成本、提高生产效率,这一新产品将帮助我们的客户在固态照明领域取得进一步成功。”

    自从2010年推出TurboDisc K465iTM氮化镓MOCVD系统以来,Veeco已不断改善客户的运营成本,成为世界上MOCVD设备的主要供应商。2011年,Veeco推出了行业内首个多反应腔MOCVD系统,即获殊荣的TurboDisc MaxBright® MOCVD系统。此外,Veeco的MOCVD TurboDisc技术从2011年到2013年连续三年被LED行业协会认定为行业内技术。

    Veeco 资深副总裁及MOCVD事业部总经理Jim Jenson表示:“EPIK700系统是LED行业的又一大革新。除了更大的容量和产能之外,该系统采用专利技术,改善了反应腔内波长的均匀性,从而提高良率以满足客户更高要求。先进的TurboDisc反应腔设计,再加上与已得到验证的自动化、高产量、低消耗成本以及已提高的厂房利用率等优势,我们已经为客户大大改善了运营成本。”

    据的IHS研究报告显示,到2016年,在中国、日本、北美和欧洲这些关键市场中,LED产品的覆盖率有望达到15%,而到2020年,这一比例将翻一番多,达到40%。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 二极管 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续