详情页
首页>资料大全>企业资讯
智能手机续航不济衍生移动电源行业
南方都市报    发表于   2012-08-25
     

 手机电池容量的升级远没有手机处理器速度升级来得容易。CFP供图

  苹果iPhone的出现,让智能手机的概念走进了千家万户。谷歌A ndroid的高速发展,又让智能手机迅速代替功能手机,成为市场上的销售主力。然而,智能手机的续航能力,却导致了手机业的倒退。一款简单的功能机,充满电后放上十天半个月不充电也是稀松平常的事。但智能机,特别是iP hone这样的旗舰机型却每天都得插上充电器,就像回到了有线电话时代,总有条“绳子”跟着你的手机。

  按照小米科技董事长雷军(微博)的说法,手机电池容量的升级远没有手机处理器速度升级来得容易。如何才能让“节能”和“智能”真正达到完美的统一,如今全世界顶尖的科研工作者都在想:增加电池容量、减少硬件能耗、减少软件能耗。

  电池发展遇瓶颈

  雷军表示很无奈,虽然小米2代的电池面积增大,但是也薄了。由于决定电池电容量的并不在面积,而是体积。所以小米2代的电池容量仅比1代增加了3.6%,为2000毫安时。

  电池,一个在智能手机做得更轻更薄,却又要同时兼顾,务必保持更大体积更高容量的“矛盾体”。

  作为手机必须要有的一部分,手机电池可以说与手机的发展历史共生共存。在电池领域,上一个划时代的突破一直要追溯到20年前。1992年,索尼发布锂离子电池,并且成功取代镍氢电池而一举革新了便携电子设备的面貌。但一直到现在,全新颠覆式的电池技术突破还没有出现,智能手机耗电激增更是将手机电池推向了绝对的瓶颈期。

  这种情况下,想要在电池端下工夫,只能增加电池体积以增大容量。目前主流手机电池容量多在1000-2000m A h之间,偶尔会出现配备2500m A h电池的手机,而顶级的则要数摩托罗拉X T 910M A X X的3300m A h的。具体的做法是合理安排手机内部空间,尽量给电池腾出大空间。但这也不是万全之策,因为越大的电池安全隐患也越高,鱼与熊掌不可兼得。

  硬件“节流”是趋势

  无法通过扩大电池来“开源”,想要为智能手机省电,就只有“节流”了。

  首先是硬件端的节能。一款智能手机中,排名的硬件耗电大户是屏幕,第二就是处理器(CPU )。由于智能手机的耗电问题日益突出,用户烦恼不堪。因此屏幕和处理器供应商一方面在提升产品性能的同时,也会在降低能耗上做文章,以取悦用户,博得更大的市场。

  同样以小米2代为例,雷军特别强调该机采用了高通功耗更低的28纳米四核处理器,手机整体性能提升45%,但同时能耗降低了63%。这对于节电来说贡献不小。除了高通外,英伟达、德州仪器、三星(微博)、联发科(微博)技等芯片商亦花费了大量的时间和金钱在降低产品能耗上,务求在保证智能手机性能的同时,节省更多的电量。

  养成良好的节电习惯

  相比复杂的硬件,手机软件端的部分“节流”工作,用户自己也能完成。关键是在日常使用中养成良好的习惯,例如关闭运行中的后台程序,不用时关闭G P S、WIF I,降低屏幕亮度等,都能在电量方面省上不少。

  事实上,软件端的耗电不逊于硬件端,智能手机的耗电量很多都来自于复杂的应用程序。以苹果iPhone4S为例,为了保障软件的流畅,程序会设计得非常复杂,计算数据量加大,自然会使用更多电量。

  此外,一些手机软件即便没在运行,仍会自动更新和接受数据,这些软件也在悄悄使用电量。目前市面上有不少宣称可帮助你节省手机电量的应用,其实它们并没有太多的技术含量,大都只是简化了关闭程序或功能的步骤,并加入一些提醒功能,帮助你培养良好的节电习惯。

  前瞻

  无线充电诞生,简化过程也是未来趋势

  几年前,英国一家公司发明了一种新型无线充电器,它看上去就像一块塑料鼠标垫,将手机等放在垫上就能充电,并能同时给多个设备充电。这个“鼠标垫”里装有密集的小型线圈阵列,可产生磁场,将能量传输给装有专用接收线圈的电子设备,进行充电。接收线圈由磁性合金绕以电线制成,大小和形状都与口香糖相似,可以很方便地贴在电子设备上。

  其实无线充电技术此前已经出现,但这项新发明更为方便实用。手机等设备只要贴上接收线圈,放置在“鼠标垫”上的任一位置都可充电,不像以前的一些技术那样需要精确定位。几个设备同时放在垫子上,可以同时进行充电。充电器产生的磁场很弱,能够给设备充电但不会影响附近的信用卡、录像带等利用磁性记录数据的物品。

  不过这项技术还有很多不完善的地方,例如传输功率低,造价高等。所以无线充电要真正全面商用化,还需要一段时间。

  采写:南都记者 方南

  链接

  智能手机续航不济衍生移动电源行业

  “鲁迅说,世上本没有路,走的人多了,也便成了路。我们说,世上本没有移动电源,智能手机耗电严重,于是有了移动电源。”在深圳华强北做了两年移动电源生意的梁景向记者表示,自己早年做山寨机,现在改做移动电源。虽然单价低,但毛利率不比手机低。据他介绍,现在华强北大量的柜台从做手机改成了做配件,其中移动电源和手机外壳一样,都是“香饽饽”。

  四五年前,一般手机待机时间长,而且还有两块电池可换着用,当时的移动电源并没什么市场。但随着智能手机的兴起,可以支持智能手机、ipad、平板电脑等移动终端的移动电源、外挂电池雨后春笋般亮相了。由苹果智能手机引爆的移动电源产业一发不可收。其中已获得苹果授权认证的外围设备制造商超过10家,他们都靠续航“不济”的苹果iPhone挣钱。随着智能手机大量诞生,电池不禁用成了通病,移动电源的生意便更红火了。

  据统计,深圳目前已成为世界上集中的移动电源制造基地,市场规模约400亿元。

标签: 电源 元器件采购 元器件采购平台 Future采购 搜索平台 采购平台

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续