1.三星GALAXY Note4和GALAXY Note Edge的具体发售时间以及售价?
非常遗憾,在这个网友关心的问题上,目前我们还不能够给大家一个准确的发售时间点以及售价。不过这里笔者稍稍透漏一下不一定靠谱的小道消息,GALAXY Note4将于本月接受预订,而具备有曲面屏幕的Note Edge则要等到明年才会与广大消费者见面。
2.两款GALAXY Note系列新机的配置是否相同?
两款新机在配置上没有太多差异,仅仅是GALAXY Note Edge创新性地在显示屏幕上增加了一块曲面屏幕。
三星GALAXY Note Edge(左)和三星GALAXY Note4(右)
而在其它配置方面,两款新机均配备了5.7英寸2.5DSuper AMOLED屏幕,屏幕分辨率达到2K级别,核心处理器为2.7GHz高通骁龙805处理器,配备3GB运行内存(RAM)/32GB机身存储 (ROM),1600万像素光学防抖主镜头,提供3200mAh可拆卸锂电池并支持电池快速充电技术,同时还升级了在三星Note系列中经典的S Pen功能。
3.三星GALAXY Note 4、Note Edge在设计工艺上有设么新鲜元素?
终于加上了真正的金属(材质)边框
Note4与Note Edge的机身设计要素为“金属流线”,终于增加了颇有质感的金属边框,2.5D玻璃表面更用户的视觉感官更加出色,而仿皮质经典后盖等设计元素旨在还原Note的自然本性。
4.三星Note 4较之Note 3硬件方面有哪些提升?
屏幕显示分辨率,由之前Note3的1080p升级到现在的2K级别(2560*1440);处理器,由之前的高通骁龙800,提升至目前骁龙系列量产的先进处理芯片骁龙805;机身容量,新Note 4目前仅具有32GB容量版本(Note4支持128GB扩展)。
三星GALAXY Note4
电池容量方面两者相差无几,但Note 4支持了快速充电。急速充电功能比普通电池完全充满时间缩短31%,1小时就可以充达80%的电量,充电效率更高;前置/后置镜头均有升级,前置由200万上升到370万(具有90度和150度两个拍摄广度),主镜头支持光学防抖拥有1600万像素。
5.三星GALAXY Note4的拍照方面有哪些升级?
三星GALAXY Note4主镜头具备1600万有效像素
Note4主镜头1600万像素,大光圈(还不知道具体数字),从对比上看,比Note3拍出来的照片更加明亮。而前镜头具有F1.9光圈,主要是为了自拍脸不黑。而90度和150度两个可选范
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。