详情页
首页>资料大全>企业资讯
飞兆半导体:走向高效能和低功耗
21ic    发表于   2012-08-25

飞兆半导体近日举行了2012年度的北京媒体交流培训活动,会上,飞兆半导体中国区销售总监王剑,技术经理陈立烽,高级应用经理曹巍向媒体朋友介绍了飞兆半导体在功率半导体和移动设备解决方案等方面的进展。

其中移动设备部分由技术行销部高级经理曹巍先生讲解,主要话题包括:飞兆半导体的移动 电源 基带、音频、和配件解决方案。

据曹巍先生介绍,在智能手机、平板电脑、数码相机等消费电子产品中,待机功耗一直是一个关键设计难点。这些产品需要无缝的功率管理和电池 开关 ,以便提供更好的灵活性和电池可靠性。飞兆半导体推出的IntelliMAX智能负载开关有四大好处:降低待机功耗、采用压摆率控制控制减少浪涌电流、过流保护和系统上电排序,可以帮助设计人员降低设计复杂性,同时达到更高的系统效率和可靠性。传统的负载开关采用2到3个MOS管加上电阻和电容来实现。但现在的手持设备如智能手机中,电池容量已经满足不了应用需求,因此外围部分需要进行优化。智能手机中除了主芯片之外还有很多外围设备,如摄像头、触摸板、Wi-Fi模块、GPS、蓝牙模块等,这些功能大部分时间处于待机状态。IntelliMAX智能负载开关的一个重要优势就在于可以降低待机功耗。除了降低待机功耗,集成式负载开关的好处还包括采用压摆率控制,可减小浪涌电流的影响(手机中摄像头和Wi-Fi的负载较大,启动设备时的浪涌电流会影响系统稳定);过流保护;实现系统上电排序。和传统负载开关采用CMOS工艺实现不同,IntelliMAX智能负载开关采用飞兆BiCMOS工艺制造,可以支持很低的工作电压,且静态电流低于1uA。

此外,在会上技术行销部工程师陈立烽先生还对功率半导体部分进行了讲解,主要话题包括:LED照明、低功耗技术、工业电源、BLDC运动控制、汽车应用、新能源。

飞兆半导体中国区销售总监王剑介绍了飞兆半导体公司销售运营情况。2010年,飞兆半导体全球营收为16亿美元,其中亚洲区占75%。。全球设有7家工厂,其中4家位于亚太区,2003年9月正式运作的中国苏州工厂,现有员工逾2000名。全球员工约9500人,亚洲区占75%以上。全球设有6个地区销售总部,5个位于亚洲。足可见亚太区市场的重要。

作为基于解决方案并以应用为主导的半导体供应商,飞兆半导体拥有完善的全球功率资源,包括在线设计工具及遍布全球的设计中心。飞兆半导体不断聆听、发掘及响应客户的需要,透过提供定制化半导体解决方案,使客户保持竞争优势,帮助解决客户遇到的困难和技术挑战。

标签: 电源 开关 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续