详情页
首页>资料大全>企业资讯
联发科“攻芯计”:从小米到魅族从小妾到正室
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-05
  • OFweek 电子工程 网讯:在魅族MX4发布会上,有两个重要的配置信息没有被提及,一是MX4的内存仍然是2GB,而是仅仅提到处理器的架构和跑分,但是没有提到处理器来自何处。但是终究纸还是包不住火,经过真机体验环节后,配置信息终仍是得以曝光,这块MTK 6595处理器在发布会后成为大家议论的焦点,除了1799元的定价,这一次魅族选择MTK 平台也值得深思。

    在山寨机时代,MTK不仅提供一块 芯片 ,还有一整套的解决方案,集成了通信基带、蓝牙、摄像头等模块,只需增加不同的元器件和外壳,就能组装出成品手机,生产周期低至数周。于是来自深圳的山寨机们销往世界各地,MTK 解决方案在降低了生产成本的同时,也因为山寨机低劣的质量背负了低端的骂名而难以翻身。

    智能手机时代的芯片市场是大浪淘沙的阶段,高通迅速崛起,英特尔点状突围,博通德仪退居二线,三星和英伟达偏安一隅,而MTK是个微妙的存在。它不是被浪花拍死在沙滩的那位,同时也不是分得蛋糕的那位。一个重要的原因就是,MTK始终无法在高端机型上装上自己的处理器。国际品牌旗舰中,苹果是用自家设计的处理器,三星大多则是猎户座和高通并举,至于HTC、LG、索尼等等的高端机器也多是高通处理器,至于国内大厂的就更不用说了。

    其实,MTK 也曾和国内一些二线厂商合作,推出了一系列千元价位以上机型,MTK 6589(T) 这款处理器就曾被国内众多厂商所采用,华为、联想。金立、TCL等厂商的许多中端机曾采用了这块芯片,而Vivo甚至在此处理器的基础上推出了2500价位的手机。这也是MTK向中端手机发力的一个重点支点。

    后来,红米出现了,这款720p,搭配MTK 6589T处理器的红米手机售价只有799元,犹如一记重拳打向了千元机市场,引发的市场效应包括直接将华为和联想拉入到 799 价位机型的竞争中去,此后各方的营销文案争斗也如一出谐剧一样让人无语。799元手机市场的爆发的受益者是MTK,因为这些手机大多都是MTK的四核处理器,在性能上足以满足日常需求,为799价位手机提供不错的体验。同时MTK也可以说是受害者,像是MTK 6589T这样的芯片当时应该是给Vivo等厂商的次旗舰机型准备的,结果红米的出现让MTK 6589T烙上了低端的印记。

    试想一下,当时我们提到高通骁龙800,反映就是旗舰专用,价位上不会和骁龙400混淆,但是当名气的红米用了MTK 6589T之后,我们面对2500元的Vivo X3时,就会说后者性价比低,MTK 6589T就该用在低端机上,即使Vivo X3在影音方面添加了附加值。而本来,6589T就是MTK的拳头产品。

    这种情况也出现在了后续的MTK 6592身上,红米 Note继续采用了这款八核芯片,继续让MTK上行乏力,游走在中低端上。即使有TCL idol X+、Vivo X3s 等机型助阵,也因为销量和品牌原因,难以逆袭。在高通成为各大厂商大房的情况下,MTK只能接受做小妾的结局。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续