作者:鲲鹏
昨天晚上,华为正式发布了新旗舰Mate 7,与之一同亮相的还有海思的新旗舰处理器Kirin 925,我们可以简单的把它看做是Kirin 920的升级版。
虽然说是升级版,但实际规格方面Kirin 925相比Kirin 920来说变化并不大,依然是四核心Cortex-A7+四核心Cortex-A15架构设计,主频1.8GHz,搭配Mali-T628MP4 GPU,因此性能表现和Kirin 920应该不相上下。
Kirin 925真正的亮点在于一些细节方面的优化,首先,它拥有一颗i3智能感知处理器,类似于iPhone 5S的M7,一方面可以收集手机里各类传感器的数据,而且还能辅助A7核心实现智能待机,可以看做是比A7核心更省电的核心。
其次,Kirin 925还专门针对指纹识别做了优化,加入了TrustZone区域,号称可以实现对指纹数据的
芯片
级保护。具体来说,Mate 7指纹识别感器接口和驱动程序则被封装在Secure OS中,指纹校验程序在TrustZone内通过独立的Secure OS运行,对外只提供经过签名的验证结果,保证指纹信息不被Android系统或者软件读取到。
只从技术能力上来看的话,华为的海思处理器研发能力完全不输于高通和联发科了,不知道今后能否推广给更多厂商使用。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、
Mouser
(贸泽)、
Element14
(
e络盟
)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04