详情页
首页>资料大全>企业资讯
一大波随身相机正在到来,它们能复制GoPro的成功吗?
互联网    发表于   2014-10-12

    今天HTC在纽约举行的Double Exposure发布会上公布了一款随身相机(又叫可穿戴相机)产品HTC RE。CEO王雪红称这是HTC首次踏足可穿戴领域。HTC进入的是一个近才受到广泛关注领域,而这些关注度和GoPro上市受到热捧有着很大关系。GoPro目前市值113亿美元,称得上超级成功的硬件创业公司,特别是它并未身处一个像手机或是汽车那样容量非常大的市场。但那些跟随GoPro推出随身相机的公司真的能复制它的成功吗?先来看看GoPro的成功能否延续。

GoPro的股价泡沫

    GoPro目前的市值与收入之比为90倍,没有哪家公司可以一直维持这么高的比率。特别考虑到GoPro实际上就是一家相机制造公司,它如何能达到这么高的市值收入比呢?一大原因是,在IPO时GoPro把自己定位为一家内容公司,它计划创建一个使用它的相机拍摄出来的视频的网络。

    但是做内容就能有这么维持这么高的市值吗?很难。中国的视频分享网站优酷土豆市值也仅为28.8亿美元。仅专注于极限运动的GoPro很难从内容中获得巨大的利润。

    再从运营利润上看,支撑GoPro 113亿美元市值的利润去年仅为6100万美元。即便如此,随着越来越多的厂商进入这一领域,它的利润率也会承压。

    作为一家高成长的科技公司,GoPro很难在目前的领域维持这么高的速度,除非它找到新的增长点。

国内市场的不同

    GoPro上市在国内外都火了一把,雷穿戴(leiwear)当时采访了国内做类似产品的随身拍,这个团队不仅将GoPro买来拆过,甚至还研发出了GoPro的方案,雷穿戴问团队成员张振兴为什么不自己做一个?

    “GoPro在国外卖地很多,国内却很少有人买。之前我们也给别人做过类似的方案,用的芯片是一样的 , 就周围的器件不一样了,但客户一般把它卖到国外,一个是因为用户习惯的问题,另一个是由于价格太贵 ”他回答说。

    由于国内用户对极限运动不感冒,随身拍转而把自己定位成一款安防相机,用手机实时监控另一端的视频画面,主要针对老人孩子。他们的众筹金融为8万多元。

    HTC RE的定位也不同于GoPro,它更强调记录你的生活。国外科技媒体Engadget把它称为“a GoPro for NoPros”(非专业者的GoPro)。

一大波正在赶到的国内厂商

    在GoPro上市之前国内就已经有公司在做类似的产品了,上海Transee设计的VIDIT伴随式摄像机目前正在Pozible众筹,金额超过17万元。Transee的CEO宋林林表示,他们做的这款产品与GoPro的不同之处在于,GoPro强调拍摄质量并聚焦极限运动,而VIDIT希望努力做好从拍摄、编辑到分享的整个用户体验过程。

    除了VIDIT,雷穿戴了解到还有一家互联网硬件巨头和一家传统安防摄像头厂商也进入了这个领域,其中前者的产品预计年底就会发布。

    随身相机的竞争者很多,很多智能手机本身就是一部非常不错的随身相机,而在更专业的领域则有更多专业级的相机。一款专门的便捷相机就只能定位于某些使用场景。宋林林告诉我说,VIDIT定位于不方便长时间用手机拍摄的场景,比如登山、骑车还有日记录一些生活场景。

    因此,国内的厂商要想复制GoPro的成功,不仅需要在极限运动之外找到其它的市场需求,而且需要避开与智能手机和专业相机的竞争。The Verge评论认为,在有智能手机的情况下,很难想象会有很多人会花费1000多元去买连取景器都没有HTC Re。其它厂商也需要考虑这个问题。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Digikey Mouser Element14

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续