一、移动侦测成为家庭监控的
移动侦测功能不仅仅在于侦测不法入侵份子,当然这也是此功能比较重要的功能之一,还在于可以监测家中宝宝的一举一动,在宝宝熟睡以后,年轻的爸妈不必看护在旁,只需将监控设备放置旁边,一旦宝宝出现一举一动,设备都能及时告诉父母。既不用担心孩子醒后无人管理,也可以利用宝宝睡眠时间休息一下。正如上述新闻描述那般,照看家中老人,这使得那些不舍将老人托付于他人照看而自己又看护不过来的人的境况有了极大的改变。
二、产品美观度不容忽视
虽然不是什么艺术大师,但是还是具备了一定的基本审美观。但从产品造型设计来看,人们更青睐于追求小体积、轻薄的产品。由于是用在家庭中,所以在选择产品的时候美观度也是不容忽视的一点,应该与家中的整体装修风格一致。监控设备还有宽动态、强光抑制功能等,这些就根据使用者的需求进行选择,一定要根据自己的预算以及使用频率来考虑功能,如果购买后此项功能不经常使用那就没有购买此项功能的必要,否则产品的性价比也会降低。
三、清晰度方面720P成标配
良好的清晰度不仅可以为父母呈现清晰的视频画面,还能让远程的用户关注爱家更多细节,当下市面在售的民用安防产品,720P显然成为家庭监控设备的标配,让用户可以享受清晰的视频画面。
四、双摄像头是否有用?
购买家用监控一定要明确自己的需求,现在有些家用监控设备是前后配备两个摄像头,有的产品后置摄像头只是安装的时候扫一下二维码即可将客户端下载到手机中,但是在平时的使用中却起不到太大的作用。这样不但增加了购机成本,在利用率方面也较低,所以不建议购买这种华而不实的配置。
五、云台旋转很有必要
安放在家中的设备,要明确一个问题,是否需要带云台旋转功能。如不带云台,设备只能监控一个方位,带云台的设备可以通过电脑以及手机客户端来控制设备的旋转,以达到想查看区域的视频监控。从便捷以及智能角度来看,选择带云台旋转功能的设备还是很有必要的,但是是选择180度还是355度则完全取决于购买者的需求。
追求小体积摄像机的朋友,显然只能放弃云台旋转功能。尽管无法实现多角度查看,放在客厅的监控摄像机只需要选择大视角定焦镜头就可以满足大范围监控需求。另外,如果监控区域如果属于狭长走廊,那么可以选择一款变焦镜头,捕捉细节。
六、语音对讲起到喊话作用
语音对讲功能全凭个人喜好了,笔者个人还是比较偏爱这个功能。如果小宝宝在家,家长午休的时候还是可以通过这个功能和小宝宝对话下的。再有就是如果遇到突发情况,还可以通过语音对讲起到喊话的作用,从而阻止事情的进一步恶化。
七、夜视功能延长设备工作时间
现在有些家用监控设备不带夜视功能,也就是到了夜晚的时候,监控产品就成了“睁眼瞎”,起不到监视的作用了。监控还应具备夜视功能的,在选择这个功能时要看清楚低照度的参数,也就是说在低照度低至多少的情况下,设备还能继续工作。
八、家庭监控的存储方式
监控系统存储占据很大一笔费用,同样家庭用户面对存储也发愁。目前主流存储方式有两种,一种基于网络云存储模式,用户只需要定期付费或者购买存储空前,不需要本地添加、维护任何硬件设备,随时从云端查看视频信息。
当然,有些人认为云存储很不安全,或会选择支持本地SD卡或MircoSD卡存储的监控摄像机,按照当前主流8G存储容量,几乎每周存储卡内数据就要被"洗"一次。尽管这样看起来更安全,但投入成本相对较高,对卡片耗损也比较大。未来趋势也是选择云存储模式。
总结
早在2004年,中国视频监控行业应用市场总产值就已经达到151亿元人民币,相比2003年的123亿元人民币增长了近23%,并以每年20%左右的速度不断增长。分析机构调研显示,随着生活节奏的不断加快,家庭用户对安全感的需求正在逐渐增加,对于家庭监控、安防的要求也日趋成熟。
家庭监控市场的发展与普及与移动监控、手机监控是紧紧相联系的环节。到2010年,安防行业的民用市场规模将达到600亿左右,手机安防行业,就民用市场需求和性价比而言,手机安防产品的市场价格应该在1000元以内,才能得到客户和用户的青睐与追捧,市场才能真正意义上的民用化。但家庭监控市场的巨大商机已经展露,相对行业视频监控系统来说,民用视频监控系统操作更加简单,价格也更加低廉,这些都是家用视频监控系统的优势所在。
现阶段国内针对家用的监控市场虽然刚刚起步,却具有极为广阔的市场前景,由于视频监控系统在保护安全、预防犯罪方面起到不可低估的作用,个人用户对家庭安全需求的增长必将带动住宅监控系统的发展。来自普通消费者家庭的视频监控需求正成为视频监控应用的新兴市场,并有望在未来几年中呈现显著增长态势。
业内人士指出,未来的家用视频监控系统技术将会随着有线及无线网络技术的发展得到飞跃,家用视频监控的普及将会改变人们的日常生活。未来,视频监控业务在个人用户市场的发展潜力将可能与行业用户市场平分秋色。