详情页
首页>资料大全>企业资讯
硅谷探秘:被Dialog收购后iWatt近况如何?
EEWORLD    发表于   2014-10-14

    2013年,Dialog 3.1亿美元收购iWatt,产品线从以前的PMIC进入数字电源管理领域,那么收购后,Dialog在数字电源领域有什么样的突破呢?高级副总裁兼功率转换事业部总经理Davin Lee和AC/DC DC/DC产品市场经理Athar Zaidi日前为来自全球的媒体介绍了iWatt及Dialog的现状。

    Dialog 2013年收入达9.03亿美元,近7年的年复合增长率达48%,目前Dialog的产品包括PMIC、AC/DC转换器、超低功耗音频、蓝牙、多点触摸显示、LED照明驱动等。

    公司的目标是专注于差异化的能源节约技术,面向高增长及高需求市场。

    Dialog目前的技术都被冠以Smart,比如Smartbond技术的蓝牙SoC,比如具备smart defender和smart hiccup技术的符合高通快速充电标准的iW1780 iW626,符合MTK标准的iW1788,以及具备SmarteXite技术的LED驱动。

Dialog快速充电技术详解

    Dialog是市场上先量产满足高通快速充电2.0版的电源控制器,该系列产品既支持一次侧也支持二次侧,同时具有短路保护功能。

    转换效率高达88%,功率密度支持40W,待机功耗仅为10mW。

    同时Dialog也有支持联发科Pump Express技术的控制器,产品系列报刊iW1680和iW1788,对应Pump Express和Pump Express Plus。与传统适配器相比,Dialog的方案不会增加任何额外负担,无需额外设计,待机功耗低于30mW。

    SmartDefender技术是Dialog专门为应对变压器短路而设计的,尤其是对于快速充电技术来说,由于电流更大,所以保护功能显得更为重要。SmartDefender每三个时钟周期执行一次中断指令,同时降低总输出电流,通过这两种方法降低系统短路风险。

   

SmarteXite智能照明技术

    这是业界首款真正“智能”LED驱动,支持1-100%的宽调光范围数字调光,支持生产线校准功能,支持COM接口,具有辅助电源功能以支持额外的无线或传感器。

    为何叫真正“智能”的产品,Dialog表示,过去的调光电路设计很复杂,往往规格一变,整个电路就需要重新设计,而SmarteXite则是单芯片可编程LED控制器,可灵活设计,因此无论是系统成本还是制造成本,都可以大幅降低。

    目前Dialog推出的产品应用包括45W SSL LED驱动,双通道LED调光器等等。

    我们可以看到,在收购iWatt之后,Dialog果然如其所承诺的,会在数字电源管理领域发挥不断创新的长处,已成为这一市场不可小觑的重要厂商之一。

    以下是Dialog展示的部分参考设计

   

    高通Quick Charge参考设计

   

    球泡灯参考设计

   

    超极本变压器参考设计

   

    T8灯参考设计

    全球现代科技的创新之源无疑是美国的硅谷。在硅谷,集结着美国各地和世界各国的科技人员达100万以上,美国科学院院士在硅谷任职的就有近千人,获诺贝尔奖的科学家就达30多人。作为电子行业媒体,EEWORLD专程前往美国硅谷,探访全球顶级的芯片公司,从科学研究、技术开发和生产营销等诸多方面发掘他们的优点,为中国读者带来鲜的技术报道,为中国科技特别是集成电路产业做出贡献。 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 电源控制器 Avnet Arrow Chip1stop

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续